处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

汽车按键控制系统设计挑战与对策

汽车按键控制系统设计挑战与对策
来源:我爱方案网 时间:2012-10-23

【导读】如果你正在进行简单的灯光控制、按键控制、HVAC、LIN通信控制器、车内后视镜调光等设计,如何为汽车应用物色一颗高性能、低成本的汽车级微控制器,但又为电子模块成本和PCB面积的限制而苦恼,相信本文能给你很好的启示…

随着汽车在人们日常生活中的普及以及汽车电子在汽车应用领域价值不断地扩大,越来越多的舒适性能和“智能”应用被集成进车身电子的领域。飞思卡尔的汽车级8位微控制器MC9S08SC4便是本文所要介绍的主角,该款微控制器是业界使用广泛的飞思卡尔HCS08系列汽车级微控制器家族的成员,以其低成本、小封装但同时兼具高性能、高可靠性的特点,适用于众多汽车电子应用领域,例如:简单的灯光控制、按键控制、HVAC、LIN通信控制器、车内后视镜调光以及简单的 继电器 和马达控制。如果你正在为你的应用物色一颗高性能、低成本的汽车级微控制器,但又为电子模块成本和PCB面积的限制而苦恼,相信MC9S08SC4正是你要找的这颗芯片。

MC9S08SC4的片上资源及性能

MC9S08SC4作为飞思卡尔HCS08汽车级8位微控制器家族的成员,设计上延续了HCS08微控制器许多的优点,例如总线频率高达 20Mhz的HCS08内核,高质量汽车级内置Flash存储器可用于EEPROM的模拟,芯片上自带的时钟振荡器在全温度和电压范围内可校准至±2%的精度,还包括内部增强型支持LIN通信的串口控制器。图1是MC9S08SC4芯片内部的结构框图和资源配置。

MC9S08SC4的典型应用

人们在选择家用轿车时,对舒适性要求不断提高,因此在整车的设计中舒适性能也受到越来越广泛地重视,舒适性能已成为购车因素的一项重要指标。因此即使在许多中低端的轿车上这种需求也随处可见,例如现在汽车的方向盘已经不仅仅是传统的只具备控制方向和喇叭的功能,在它上面往往会集成用于控制其他功能的按键,例如控制收音机的操作按钮、控制DVD或者CD播放的操作按钮、手机蓝牙免提、自动巡航控制按钮,甚至还预留了用户可配置功能的按键。方向盘按键的不同风格体现了每种车型不同的个性,因此按键设计正受到越来越多车厂的关注。

本文所要介绍的MC9S08SC4微控制器非常适合类似方向盘按键这样应用,能帮助汽车制造商在不增加高昂成本的情况下获得比竞争者对手较大的差异化优势。MC9S08SC4在键盘的应用中可作为一个LIN通信的Slave节点,负责采集来自方向盘按键的各种控制信号,然后通过LIN总线将这些信号传递给车内其他的控制器单元,这些控制包括车身电子控制器、CD或者DVD控制器、蓝牙通信控制器和仪表盘控制器等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次