处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌全新引擎管理解决方案满足降低油耗新要求

英飞凌全新引擎管理解决方案满足降低油耗新要求
来源:我爱方案网 时间:2012-10-23

【导读】针对小型内燃机推出高度集成、经济高效的电喷系统,来自英飞凌的全新TLE808x引擎管理解决方案可满足降低油耗和排放的新要求,与现有的解决方案相比,可在两轮和三轮控制系统中节省高达三分之二的占板空间。

英飞凌近日推出全球小的引擎管理IC,与现有的解决方案相比,可在两轮和三轮控制系统中节省高达三分之二的占板空间。全新的TLE808x系列器件具有单缸内燃机先进的电喷(EFI)系统所要求的全部功能。

TLE808x系列专门用于降低四冲程小型内燃机的排放和油耗,这种内燃机被广泛用于摩托车、踏板车、三轮车、草坪拖拉机、割草机、小型汽油发动机、水上运载工具、水上摩托车和雪地车。

目前,TLE808x系列包括两款量产器件:TLE8088和具有可变磁阻 传感器 (VRS)接口和增强功能的TLE8080。
在亚洲、非洲和南美洲等许多发展迅速的地区,摩托车是并且较为经济的交通工具。然而,在全球变暖效应方面,传统的化油器摩托车比普通汽车的影响更大。为了满足日趋严格的摩托车排放和油耗法规要求,必须针对小型内燃机推出高度集成、经济高效的电喷系统。来自英飞凌的全新TLE808x引擎管理解决方案为此提供鼎力支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次