• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔22nm+FinFET工艺Ivy+Bridge延迟至明年3月问世

来源:电子工程专辑
时间:2011-10-26

分享至:

英特尔的22nm Ivy Bridge CPU可能会在明年三月问世,比原先的预估时程稍晚,但英特尔表示,这仍在该公司规划的“2012年春季”时程表内。

英特尔初计划在2011年底推出Ivy Bridge,并于稍后的年度消费电子展(CES)推出,然而该公司的时程稍有延迟。英特尔目前的Sandy Bridge CPU即是在今年初的CES展上公布的。

在稍早前的电话会议中,英特尔CEO Paul Otellini表示,Ivy Bridge已进入量产阶段,大约在明年春天就绪。分析师则认为,由于来自台湾的资讯显示主机板业者会在明年三月发布产品,因此英特尔会在2012年季结束前开始出货Ivy Bridge处理器。

Real World Technologies分析师David Kanter表示,英特尔可能会在明年季初至中期先行出货给OEM客户,因此可能会在明年季就先看到产品。“Ivy Bridge的延迟是可以理解的,因为这与启用新的22nm制程,以及从平面制程转移到有关,”他表示。

率先推出的Ivy Bridge处理器很可能会有双核及四核版本,而且可能会推出新的芯片组取代现有的Z8及P67等版本。此外,双核版本的热设计功耗(TDP)可能会在35W和55W,而四核的TDP可能会在45W、65W和77W。

在此同时,英特尔的Xeon E5服务器发布时程也将比预期的稍晚一些。“Xeon E5可能延后一季,这主要是因为平台级验证和缺乏竞争者压力,”Kanter说,同时,“AMD Interlagos的问世时程也可能延迟。”

新的Xeon E5处理器将采用Sandy Bridge-EP架构,而新一代的Xeon E3则将采用Ivy Bridge架构,但仅有单一插槽。

“英特尔一直没有明确表态E5系列的时程,特别是在该平台的变化部份,如整合PCIe 3.0等方面,”Kanter表示。

 

 

 

标签 英特尔3D晶体管 Ivy Bridge Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY

更多新闻