处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

RADX、Xilinx和ADI展示扩展性EdgeQAM可编程方案

RADX、Xilinx和ADI展示扩展性EdgeQAM可编程方案
来源:中国电子网 时间:2012-10-22

RADX® Technologies公司、赛灵思公司和 ADI公司在2012年SCTE有线电视技术展会(SCTE Cable-Tec Expo)上联合演示了业界扩展性的EdgeQAM可编程解决方案。这些创新的解决方案使有线电视设备 OEM 厂商能够开发和部署各种新一代EdgeQAM产品,满足有线电视运营商对要求QAM应用的各种需求, 从酒店应用到完整融合有线接入平台(CCAP)解决方案。

EdgeQAM技术解决方案采用了赛灵思联盟计划认证成员RADX公司的FrontierEQ™ IP、赛灵思的28nm Kintex™-7和/或Virtex®-7 FPGA,以及ADI公司的AD9129 DAC,使OEM厂商能够部署低成本、低功耗且极其先进的可编程系统。RADX IP包含可在单个FPGA中支持32至160个单播频道和多达640个单播/广播频道的J.83 Annex A/C/B内核;支持特定频率范围内通道任意布置的捷频数字上变频器(DUC);以及采用ADI许可的非线性校正技术,用于提升整个有线电视频谱范围内的DAC线性度的数字预失真(DPD)模块。

RADX 公司首席执行官兼共同创始人Ross Q. Smith表示:“我们与赛灵思和ADI的通力协作为EdgeQAM系统OEM厂商带来了分水岭式的解决方案。FrontierEQ EdgeQAM IP与参考平台, 能够充分发挥赛灵思7系列 FPGA 和ADI DAC的卓越功能,让各种规模的OEM厂商都能够在预算范围内以创纪录的速度向市场推出先进、低功耗、高性能的EdgeQAM解决方案。由于该解决方案具有可编程性,因此我们基本上避免了功能固定的ASIC解决方案在支持新标准方面与生俱来的风险。”

RADX、赛灵思、ADI联合打造的 EdgeQAM技术解决方案的优势之一,就是具备可编程的功能。这是该解决方案以赛灵思FPGA为基础所带来的固有特性,使OEM厂商能够在现场或工厂对解决方案进行重新编程,以满足不断变化的行业标准和/或客户要求。与基于ASIC的解决方案相比,这种由解决方案架构带来的“前瞻性”是可编程解决方案的一种独特优势。

前所未有的高可扩展性、通道密度和低功耗性能

以FPGA为基础的EdgeQAM产品的另一大优势是,OEM厂商可以将他们的电子元器件集成到单个芯片中,以降低材料清单(BOM)成本和功耗要求,这是新一代EdgeQAM系统的主要行业要求。该EdgeQAM技术解决方案通过充分利用RADX FrontierEQ IP J.83内核提供的可扩展性和赛灵思7系列FPGA的系列功能,可实现前所未有的可扩展性和通道密度,并提供出色的支持。每个1U系统或刀片可支持多达12个RF射频(RF)端口,而每个RF端口可支持32-160个QAM通道,这样每个子系统可支持数百个通道。同时,每通道的有效功耗与前一代低功耗解决方案相比,保持持平甚至有所降低。实际上,一个中等规模CCCP解决方案的一般系统功耗不足135毫瓦/通道(该数据根据采用标准RADX FrontierEQ EdgeQAM IP核集、赛灵思Virtex-7 X485T FPGA、外部DDR3存储器、两个ADI AD9129 DAC和功率放大器的双RF端口320 CCCP通道解决方案测量得出)。

赛灵思广播与消费市场营销高级经理Aaron Behman表示:“赛灵思与RADX和ADI携手,为OEM厂商开发出可量产的解决方案,为他们构建可扩展的低功耗EdgeQAM产品奠定了综合而全面的基础,而且OEM厂商可以在EdgeQAM产品中添加自己的差异化IP核。这样,有线电视设备OEM厂商不仅能够加速新一代EdgeQAM产品上市场进程,同时还能确保其产品具有“前瞻性”,适应不断变化的标准,从而在竞争中脱颖而出。”

高灵活性与高性能

该解决方案采用了FrontierEQ捷频DUC和NLC,结合使用新型Analog Device AD9129,可让OEM厂商及其客户实时地在任何频率上布置通道,且能够在整个有线电视频段上实现超过45dB的平均均衡调制误差率(MER)。这种高度的灵活性和卓越的性能让OEM厂商能够轻松地满足严格的DRFI和CCAP RF标准要求。

ADI高速DAC市场营销经理Carlton Lane表示:“与RADX和赛灵思的合作为OEM厂商带来了极具竞争力、可扩展且符合DOCSIS 3.0规范的下游有线电视参考设计解决方案。AD9129是业界快的DAC,速度高达5.6 GSPS。其1.4GHz的高带宽能够在单个RF端口上综合整个有线电视频段。此外,AD9129具有业界低的功耗,PCB板占位面积小,结合使用赛灵思7系列FPGA,以及RADX IP和参考设计,使之成为市场上极具竞争力的EdgeQAM解决方案。”

参考平台方法

为简化OEM厂商的开发工作,加速产品上市进程,RADX已开发出一系列集成式FrontierEQ EdgeQAM RADX FrontierEQ参考平台,其中包括基于赛灵思Virtex-7 FPGA VC707评估套件或Kintex-7 FPGA KC705评估套件模块、基于Analog Devices AD9129评估板的模块、RADX增值型高精度时序和 电源 模块、以及FrontierEQ固件、测试软件与支持平台。借助FrontierEQ参考平台,OEM厂商几乎一夜之间就能够完成组件的集成和运行工作,无需在此花费过多宝贵的设计时间。

定价及供货情况

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次