处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

应用于汽车安检的的工业计算机方案

应用于汽车安检的的工业计算机方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-22

近年来,中国汽车行业发展迅速,汽车数量极具上升,对于每年的年检工作相当艰巨,投入大量的人力进行。全自动汽车检测系统是通过工位机系统各负其责,完成对数据的采集,传输,在主控机上实现汇总,处理,控制和存储。通过联网上传至主管部门。从而快速的准确完成汽车年检的每一个检测指标,提高效率。华北工控的推出的RICH系列工业计算机能够很好的满足其应用需求。

汽车安全攸关生命安全,所以不论是汽车安全气囊或高压钢瓶的制造都是个不容出现的行业。因此,应用于汽车安全检测的工控机需要性能稳定、功耗低、有PCI插槽、传输数据能力强、耐高温、防震、扩展性好、显示性能好等一系列特点。

系统结构图


系统结构图

 此系统解决方案用于各地车管所,系统检测主机选用华北工控RICH-300A/B整机作为硬件平台,通过网络交换机对前端几台工位机进行控制。工位机采用华北工控RICH-300A/B整机。每一个工控机对应相应的检测项目,工位系统各负其责,完成对数据的采集,传输,在主控机上实现汇总,处理,控制和存储进行分工,进行报表生成。

系统特点:

1、防震动:工业RICH系列工控机机箱采用高强度钢结构壳体,坚固耐用,经过严格的震动和冲击实验,能够在震动的环境下正常运行,工控机对于汽车行驶过程中的振动能够很好的工作。且特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长

2.防温差大、潮湿、灰尘:华北工控机采用工业器件,采用7*24小时运行设计。可以很好的在-10度-60度恶劣环境下正常运行。通过中国国家强制性产品认证(3C认证),品质稳定可靠;

3.高性能:RICH的主板基于Intel G41+ICH7芯片组,采用Intel Core 2 Duo E5700 3.0GHz 处理器,支持双通道高达2G的内存,对于用户的主控机高性能要求可以很好满足。

4.超强的扩展能力:整机采用SHB-950长卡搭配13槽无源底板PBP-13L4,可支持4~12个PCI设备的扩展;用户为以后扩展做充足的冗余。

5.显示性能好:1x VGA(DB15),Intel G41集成 GMA X4500图形控制器,可以很好满足用户程序的图形化要求。

华北工控RICH系列工业计算机不仅满足汽车检测行业对工控机的需求,是汽车检测行业的理想选择,它还能广泛应用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域、以及军工和科研设备中。 



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次