处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联电顺利验证触控IC解决方案已大量出货

联电顺利验证触控IC解决方案已大量出货
来源:钜亨网 时间:2012-10-22

联电 (2303-TW)(UMC-US)今(19)日宣布,已顺利验证晶圆专工业界个结合12V解决方案的高压嵌入式快闪记忆体(eFlash)制程。联电指出,此制程可将中大尺寸之 触控IC 所需的驱动高压,以及存放演算法所需的eFlash,结合于同一颗高整合度的单晶片中,并且有效地改善信噪比(SNR )。

与业界所提供的其他高压选项(例如18V、24V或32V)相比,联电表示,此12V解决方案在信噪比与耗电之间,提供了不错的平衡。

联电特殊技术开发处资深处长陈立哲表示,联电建构了完整的技术平台,该平台包含了尖端技术与客户导向的特殊技术,并能充分满足客户广泛应用产品的需求。而联电作为家推出整合eFlash制程的12V至铝制程A+平台之晶圆专工公司,也让其有能力掌握中大尺寸触控面板快速成长的市场契机。

联电强调,公司现有0.18微米与0.11微米eFlash产品的成功经验,可说为此12V eFlash平台的顺利推出,打下了稳固的基础,并可借此协助客户在蓬勃发展的触控晶片市场中,加速产品上市时程,同时差异化其产品定位。而联电现已大量出货eFlash晶圆,数家晶片设计公司也已经在其触控萤幕产品上,采用并且验证了联电的12V eFlash解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次