处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

阿尔卑斯电气实现情绪驾驶辅助系统方案

阿尔卑斯电气实现情绪驾驶辅助系统方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-20

【导读】利用多种 传感器 检测驾驶员的手部动作、视线及瞳孔状态等,根据驾驶员的意图、情绪及身体状况等提供驾驶辅助的系统。从而实现直观驾驶操作,减少驾驶员的 注意力分散…

阿尔卑斯电气开发出了利用多种传感器检测驾驶员的手部动作、视线及瞳孔状态等,根据驾驶员的意图、情绪及身体状况等提供驾驶辅助的系统。目标是实现直观驾驶操作,减少驾驶员的注意力分散。

该系统大体由四项要素构成。(1)多模式指令、(2)动作预测传感器、(3)视线识别/瞳孔检测传感器和驾驶员监视传感器、(4)踏板传感器和触觉换档器。

(1)是设置于驾驶席旁的半球状输入装置。内置静电容量式触摸传感器和IR(红外)图像传感器,通过用手划过半球部,或在附近移动手部,即可实施导航等操作。该装置是通过与阿尔派制造的AVN(Audio Visual Navigation)组合使用而实现的。

(2)是安装在驾驶席前方上部的IR图像传感器。可通过图像处理来检测手部动作的矢量,对驾驶员想操作还是乘客想操作,以及想操作什么等做出预测,并顺利实施相关操作。

(3)组合两种传感器来预测驾驶员的情绪及身体状况。视线识别/瞳孔检测传感器使用内置于方向盘中的两个IR图像传感器。驾驶员监视传感器是内置于驾驶席中的静电容量式触摸传感器,用于检测驾驶员的就座状态。后者“意在终提出能够获得心率等生物信号的传感器方案”(阿尔卑斯电气解说员)。

(4)不仅检测踏板踩下状态,而且还会向驾驶员的手部给予向驾驶员想要的档位等引导的力感。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次