处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI高速模数转换器AD9250简化FPGA应用设计

ADI高速模数转换器AD9250简化FPGA应用设计
来源:中国电子网 时间:2012-10-19

信基础设施、成像设备、工业仪器仪表、防务电子和其它多通道、需要大量数据的系统要求数据转换级提供越来越宽的分辨率和越来越高的采样率。并行接口的物理布局限制和串行 LVDS(低压差分信号)方法的比特率限制目前给设计人员带来了技术障碍。

为解决这一需求,Analog Devices, Inc. 近推出采用 JEDEC JESD204B 串行输出数据接口标准的双通道14位250 MSPS 模数 转换器 AD9250。AD9250 ADC 是市场上首款完全达到 JESD204B Subclass 1确定性延迟要求的250 MSPS ADC,此功能通过一个串行接口支持多个数据转换通道精密同步。

ADI推出高速模数转换器简化FPGA应用设计AD9250

AD9250 ADC的串行接口方案通过单通道或双通道链路提供高达5 Gbps 的采样率。使用两个串行通道可支持250 MSPS全速双通道模数转换数据速率,单个通道则用于支持较低的采样率。

Xilinx Inc.等高性能 FPGA 供应商,已在其一代产品中片内集成JESD204B SerDes(串行化器/解串器)端口。针对模拟信号链的这种端到端无缝连接方案可简化 PCB 布局,加快原型开发,使产品更快上市。

Xilinx 无线业务部高级总监 Sunil Kar 表示:“Xilinx 全力支持 JEDEC JESD204B 标准,并且正在努力加快采用数据转换器串行化互连技术,目前所做的就是提供高质量、灵活、可扩展、可编程的 IP 来与 AD9250等高速数据转换器接口。Xilinx 目前提供的JEDEC JESD204B IP 支持 Subclass 0、1、2功能,线路速率可达10.3 GBPS,通道宽度范围为1倍到8倍。这些技术进步有利于促进系统模块化,降低成本和复杂度,增强新一代无线和有线网络的功能与容量。”

ADI 公司高速模数转换器部产品线总监 Kevin Kattmann 表示:“ADI 公司的这款旗舰产品为 FPGA 系统中的模拟信号链设计提供了一种新的高度集成方法。双通道14位 ADC AD9250具备无与伦比的宽带信号处理性能,其简化的接口为软件定义无线电和医疗超声领域的下一代 FPGA 应用扫清了设计障碍。对于许多系统设计师来说,实现高性能模拟信号链所面对的 I/O 挑战现在有了一个精巧的解决方案。”

有关双通道14位250 MSPS ADC AD9250的更多信息

AD9250 转换器的 JESD204B 串行接口将每个 IC 所需高速差分输出数据路径的数目从多达28个减至2个。每个上电周期以及经过链路重新同步事件后,其 Subclass 1确定性延迟功能都是可重复的。此功能在以下应用中很重要:分集无线电系统和仪器仪表、TD-SCDMA/WCDMA/LTE(尤其是2R2T gt;8R8T演进)等多模式数字接收机应用、雷达/防务电子、医疗成像系统、电缆基础设施以及通用软件无线电。

双通道14位250 MSPS ADC AD9250主要特性和性能

具有 Subclass 1确定性延迟的 JESD204B 编码串行数字输出信噪比 (SNR):70.6 dBFS(185 MHz输入,250 MSPS) 无杂散动态范围 (SFDR):88 dBc(185 MHz输入,250 MSPS) 中频采样频率达400 MHz 95 dB通道隔离/串扰低功耗和小封装尺寸

评估套件

AD9250-250EBZ (250 MSPS)、AD9250-170EBZ (170 MSPS)和AD6673-250EBZ DUT板,与辅助高速数据采集卡 HSC-ADC-EVALDZ,构成 AD9250的完整评估系统,它针对信号性能进行了优化。采集到的数据可以利用笔记本电脑和 ADI 免费软件 VisualAnalogtrade;进行分析。为了与 FPGA 开发平台兼容,DUT 板可以使用 CVT-ADC-FMC-INTPZB FMC 内插器 连接器 。

供货、报价与配套产品

双通道14位250 MSPS ADC AD9250适合与 ADI 公司其它器件一起工作,包括用于基带差分模拟输入配置的驱动器 AD8138、ADA4937和 ADA4938-2,时钟分配 IC AD9516-3,以及低抖动时钟缓冲器 ADCLK905。

同时提供170 MSPS 引脚兼容版本 (AD9250-170) 和11位250 MSPS 引脚兼容版本AD6673。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次