• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IIC-2012展会简约纳自主开发“中国芯”登场

来源:国际电子商情
时间:2011-10-25

分享至:

简约纳电子有限公司将在IIC-2012上展示几大亮点技术与产品:完全自主开发的32位RISC+DSP微处理器内核,无线+定位单芯片解决方案,以及无线安全加密技术。

32位RISC+DSP微处理器内核是一个双线程多发射超标量处理器,混合了CPU和DSP的结构特点,可以同时高效地执行通用程序和数字信号处理应用。无线+定位单芯片解决方案,即在同一个芯片上集成了GSM+GPRS+GPS的双基带处理功能,具有高集成度、功耗低、成本低、可编程等技术优势,其代表产品是SL1300芯片。无线安全加密技术采用5.8GHz频率的近场通信技术(NFC)开发安全芯片,可应用于USB Key、ETC等领域,并能够与SL1300产品一起,为电子车牌、智能交通提供整体解决方案, SL5800芯片是其代表产品。后两款芯片均采用了完全自主开发的处理器内核,属于真正的中国芯产品。

简约纳电子自创立以来便立足差异化的技术与产品路线。目前,公司的业务重点集中在无线+定位多元化应用领域,主要面向物联网、智能交通、个人定位等终端产品。不久,简约纳还将在无线支付领域推出设计的高性能安全芯片SL5800,在ETC、USBkey、RFID等应用领域发挥技术优势。

前期公司的SL1300无线+定位单芯片在市场的推出和应用,很多客户对其低功耗、高集成度、可编程等技术优势给予了充分肯定,这也为今后推出更高性能的GSM+GPRS+GPS芯片SL1600奠定了基础。多年来简约纳电子始终重视研发队伍的建设和培养,成功开发出了具有完全自主知识产权的多线程、超标量处理器。

简约纳电子的核心技术团队在无线通信和芯片设计领域具有多年的研发积累、雄厚的技术储备及丰富的实践经验。公司通过多年技术积累和创新,拥有多项突出的技术优势,这些技术优势能够为客户与工程师们带来有效的价值提升与增值服务。

软件开发工具是芯片成功的关键之一。可编程性和可调试性是重要的两个方面。 简约纳电子在开源工具的基础上,开发了包括编译器和调试器在内的完整的软件开发工具链。针对自主开发的独特的指令集和体系架构,开发了一系列与体系结构相关的优化编译技术,对C/C++代码,可以直接编译出紧凑高效的代码,可以显著提高应用开发效率。多线程调试工具使得在多线程结构上的调试不再是难题。这样无疑可以大大降低客户及工程师们的开发难度和时间成本,提高其开发效率。

除此之外,自主开发的GSM/GPRS协议栈。对于无线通信芯片的开发,通信协议栈是应用的又一个关键。简约纳电子自主开发了GSM通信协议栈的核心部分。这使得本公司从芯片到协议栈都具有了灵活的定制能力,可以灵活、高效的响应客户与工程师们的开发需求,增加客户产品开发的多样化、多元化。

由于简约纳电子在处理器内核、芯片架构、协议栈开发均具有自主研发能力,因此能够根据客户的不同需求进行端到端解决方案的深度定制,能够很好地满足不同客户的不同需求。

 

标签 简约纳 IIC-2012 微处理器内核 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY

更多新闻