• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯PSoC Designer 5.3 有史以来的改进

来源:中国电子网
时间:2012-10-17

分享至:

赛普拉斯半导体公司日前宣布推出面向PSoC 1 可编程片上系统 架构的全新集成设计环境 (IDE) PSoC Designer 5.3。新版本可提供 30 多种图标式的全新或功能增强的用户模块,其作为免费的“虚拟芯片”可将多个 IC 和系统接口集成到同一颗 PSoC 器件。此外,5.3 版本还包含了许多可简化 PSoC 设计并加快设计进度的新特性。

5.3 版本中的一些全新用户模块包括气体感应模拟前端 (AFE)、风扇控制器、电压上电顺序、SMBus 从和热敏电阻接口等。这些用户模块就像图标一样可以方便地拖放到设计中,它们都经过全面预测试和预定义,都有各自的数据手册,设计人员可利用数据手册来定制特定设计功能。此外,PSoC Designer 5.3 还可提供 150 多种用户模块,从而让 PSoC 1 器件的设计工作变得快速简便。

除了全新用户模块之外,赛普拉斯还添加了新的功能 ---自动路由,可显著简化PSoC 的系统创建工作。PSoC Designer 5.3 中的其它易用性特性还包括可过滤筛选的器件目录、GUI 性能改进、更简单的用户模块定制以及项目归档功能等。用户可在以下网址免费下载 PSoC Designer 5.3:www.cypress.com/psocdesigner。

赛普拉斯负责 PSoC 1 产品的高级总监 Kapil Rai 指出:“PSoC Designer 是一个革命性创新理念,其彻底改变了嵌入式设计。5.3 版本是 PSoC Designer 有史以来我们做过的的改进,能让 PSoC 1 器件的设计变得更加快速简便,从而充分满足各种不同应用的需求。”

关于PSoC Designer

PSoC Designer 有助于用户充分利用 PSoC 器件的功能与灵活性。通过在更高的抽象层操作且无需固件开发,其在数小时或数天内(而不是数周或数月)就可针对目标 PSoC 器件实现全新设计的创建、仿真与编程。PSoC Designer 可为用户提供标准外设功能(称作“用户模块”)。

用户模块采用可配置的 PSoC 器件可以创建计数器、定时器、调制解调器、模拟 转换器 (包括 ADC 与 DAC)、通信链路(如 UART、SPI 与 I2C)、比较器、可编程增益模块、 滤波器 以及引导加载器 (bootloader) 等各种有用功能块。每个用户模块都包含硬件配置数据、启动代码,根据需要提供的中断服务程序以及一系列 API 等。

PSoC ——变革无穷

PSoC 1 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。PSoC 器件包括 32Kb 的闪存、2Kb 的 SRAM、一个带有 32 位累加器的 8x8 乘法器、电源和休眠监控电路,以及硬件 I2C 通信等。

灵活的 PSoC 数字和模拟模块使设计人员能够在设计、验证、生产和现场使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加的增强特性。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。

仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量和可靠性,并使系统成本降低 10 美元之多

标签 滤波器 转换器 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻