处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM针对Mali-T600系列GPU 推出POP™IP解决方案

ARM针对Mali-T600系列GPU 推出POP™IP解决方案
来源:21IC 时间:2012-10-16

日前, ARM 宣布推出首款针对ARM Mali-T600系列 图形处理器(GPU)的处理器优化包(POP™)IP解决方案。全新的POP IP针对基于台积公司28纳米HPM(移动高性能)制程技术的Mali-T628与Mali-T678进行了优化,其中的内核硬化加速技术(core-hardening acceleration technology)能够在短的上市时间内获得的ARM处理器实现。 Mali GPU广泛应用于多种终端设备,包括从高性能市场至大众市场的智能手机、平板电脑以及智能电视。至关重要的是设计者针对特定应用的Mali GPU可以进行个性优化。

这款优化后的POP IP技术由ARM多媒体处理部门与物理IP部门协同合作开发,用于在28纳米制程下获得效的GPU实现。它能够使Mali-T600系列GPU实现获得出众的每瓦性能密度(performance density/watt)并大幅节省硅片面积。经验证与未使用相比,此款POP IP可提高27%的频率,节省24%的硅片面积,同时降低19%的功耗。

POP IP技术包括三部分实现ARM处理器及GPU优化的必要核心组件。部分是专为特定的ARM处理器与代工制造工艺而定制的Artisan 物理IP标准单元逻辑与内存缓存单元。第二部分是一份全面的基准测试报告,它记录了在不同处理器配置和设计目标下ARM所能实现的结果和确切条件。后一部分是详细的实现说明,包括芯片布局、脚本、设计工具以及一份POP使用指南,以保证终端客户可快速地在低风险下获得相似的结果。

ARM多媒体处理部门总经理Pete Hutton表示:“随着代工工厂技术迈向28纳米制程,设计者需要有解决方案能帮助他们降低风险并实现快产品上市时间。ARM非常乐意将POP IP在Cortex 处理器实现中已经体现的优势引入Mali GPU。针对Mali GPU的POP IP并不是为了提供一项预设的标准,而是为了通过充分利用ARM在特定终端应用的个性优化方面的全方位探索,帮助合作伙伴获得更大的灵活性。”

原有和新加入的合作伙伴都可立即获得应用于台积公司28纳米HPM制程技术的Mali-T628与T678的新款POP IP技术授权。IP将于2013年1月面市。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次