• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TEAC麦克风产品选用赛普拉斯PSoC 3可编程片上系统

来源:中国电子网
时间:2012-10-16

分享至:

赛普拉斯半导体公司日前宣布 TEAC 公司旗下的专业音频业务部 TASCAM 在其的 iM2、iM2X 和 iXJ2 麦克风中选用了赛普拉斯 PSoC 3 可编程片上系统 。这些口袋大小的立体声麦克风配件可分别将 iPhone、iPad和 iPod touch 转变成优质的录音工具,实现比特级的出色录音效果,而且不会增加或丢失音频采样。上述产品采用 PSoC 3 器件对数字音频接口进行无缝管理,并支持 Apple 的专有 MFi(面向 iPod、iPhone 和 iPad)协议,能与采用 Apple iOS 操作系统的设备进行通信。

iM2、iM2X 和 iXJ2 可直接插入 Apple 面向 iOS 设备的 dock 连接器 。iM2 和 iM2X 各采用一对电容式麦克风,能进行 180 度调节,可实现的音频捕获效果,而且它们都包含一个前置放大器,可支持为 125 分贝的音频,从而能够充分满足声音极高的演唱会和乐器需求。iXJ2 则可提供两个麦克风或线路输入端,既能单独使用,也能串联使用以实现立体声录音效果,因此理想适用于进行视频捕获。每款配件都能通过连接的 iOS 设备进行供电,而且能与 TASCAM 的 PCM Recorder iOS 应用、Apple 的 GarageBand 以及其它兼容于 Core Audio 的录音软件配合使用。

赛普拉斯的 PSoC 3 MFi数字音频解决方案通过 Apple 的 dock 连接器来管理 TASCAM 配件和任何 iOS 设备之间的接口。这些设计充分利用 PSoC 3 器件的优势,从而实现原始的录音效果和同步回放功能。通过采用赛普拉斯正在申请专利的时钟同步和恢复机制,PSoC 3 能确保不会丢失任何采样,并使用少的外部元件提供级的数字音频质量,而且支持多种音频采样率(从标准间隔到 24 位的 48-kHz 采样率)。

TEAC 的研发执行官 Shinya Yoshino 指出:“我们充分利用 PSoC 3 的灵活架构和拖放式 MFi 兼容性模块,开发出 iM2、iM2X 和 iXJ2 产品,为 iPhone 和 iPad 用户提供了高质量的录音功能。PSoC 3 MFi 数字音频解决方案可为 TEAC 提供一个绝佳的出发点,有助于我们加速产品上市进程,同时也为更加丰富的音乐配件产品系列打下了坚实的基础。”

赛普拉斯负责 MFi 解决方案的市场营销经理 Leon Tan 指出:“PSoC 可为设计人员提供一种快速、低成本且经过全面测试的解决方案,非常适用于采用 Apple 专有 MFi 接口的配件产品。有了成千上万种不同的应用以及可通过 dock 连接器连接的各种配件产品,Apple 的 iOS 移动设备就成为了这一代人的瑞士军刀。iM2、iM2X 和 iXJ2 向世人证明了 PSoC 架构能实现各种配件并为 iOS 设备添加新功能。”

PSoC ——变革无穷

PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。

标签 连接器 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻