处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-16

导读:Power Integrations近发布了一份LED设计(DER-341) – 适用于A19 LED灯的非隔离式、高效率、高功率因数(PF) LED驱动器。这款新的LED驱动器采用LinkSwitch-PH系列IC中的LNK407EG器件设计而成。


这款驱动器有以下特色:

单级功率因数校正(PFC)与精确恒流(CC)输出相结合
元件数量少、尺寸小的低成本单面PCB
极高能效,在115 VAC输入下效率>90%
快速启动时间(<100 ms) – 无可见延迟
在115 VAC输入下,PF >0.98, ATHD <15%
可兼容范围广泛的前沿及后沿调光器

具体设计方案请点击以下链接

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案1

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案2

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案3

适用于A19替换灯的LED驱动器解决方案4

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次