处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI Hercules TMS570安全微控制器助力汽车设计

TI Hercules TMS570安全微控制器助力汽车设计
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-10-16
  • 日前,德州仪器 ( TI ) 宣布推出 12 款新型 Hercules™ TMS570 ARM™ Cortex™-R4 安全 微控制器 ,与 TI 的 TPS65831-Q1 多轨安全电源管理集成电路 (PMIC) 和 DRV3201-Q1 安全电机驱动器相得益彰。Hercules TMS570 安全微控制器以及 TI 首款功能安全 PMIC 和业界首款功能安全电机驱动器联袂形成“安全电机控制芯片组”,可限度地提升故障检测和缓解能力,同时把软件开销降到低。新型电机控制安全芯片组随附于 SafeTI-26262 和 SafeTI-61508 设计软件包,能帮客户更轻松地获取面向安全关键型汽车及交通运输电机控制应用的 ISO 26262 与 IEC 61508 认证,并加快产品上市进程。

    型 Hercules TMS570 安全微控制器进一步壮大了该产品线阵营,有 36 种配置可供客户选择以满足应用的特定需求,非常适用于先进驾驶辅助系统、电动助力转向、混合动力车和电动汽车、电源轨推进控制、航空防滑控制、越野车等。新型 Hercules TMS570LS12x/11x 浮点安全微控制器 可提供更多的内存与性能配置,具有扩展的电机控制功能;而 Hercules TMS570LS04x/03x 安全微控制器 则可提供封装更小、成本更低且具有集成型电机控制接口的入门系列解决方案。兼容型 PMIC 可将多个电源和安全特性整合在单个器件中,旨在缩减设计时间和板级空间。该电机驱动器集成了用于保护和监控的功能安全架构,在市场上率先支持启动/停止功能。

    新型 Hercules TMS570 安全微控制器的特性与优势:

    ·性能和内存选项更丰富,范围涵盖 80 MHz 至 180 MHz 锁步 ARM Cortex-R4 内核以及 256KB、384KB、1MB 和 1.25MB 闪存,一应俱全,为设计人员提供更多选择和可扩展性,惠及其多功能安全产品。

    ·组件符合业界安全性标准,系统设计更容易通过 ISO 26262 和 IEC 61508 认证。

    ·硬件安全特性可提供高水平的在线诊断功能(借助了锁步内核),CPU 和总线主控器的内存保护,用于具有单位纠错和双位纠错 (SECDED) 能力的闪存及 RAM 纠错码 (ECC),用于检测潜在时延故障的 CPU 及 RAM 内置自测试 (BIST) 功能,可根据安全错误采取适当措施的智能型误差信号模块,外设 RAM 的奇偶校验,备用的模数转换器 (ADC) 和定时器,以及连续电压和时钟监控。

    ·集成型电机控制功能,具有片上增强型脉宽调制、传感器捕获和正交编码器接口,能减少用于电机控制的多个外部组件。32 通道定时器协处理器可充当一个多功能的冗余电机控制通道,并检查电机控制回路中脉宽调制器 (PWM) 的完整性。

    ·与去年推出并预计在 2012 年 10 月 31 日投入量产的 Hercules TMS570LS31x/21x 安全微控制器引脚兼容(于 Hercules TMS570LS12x/11x 浮点安全微控制器)。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
    2 1N4001 0.19MB 18106次
    3 DAC1220E 0.95MB 16429次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次