处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

视频监控无线传输方案比较

视频监控无线传输方案比较
来源:我爱方案网 时间:2012-10-16

导读:视频监控对传输的稳定性、可靠性、低时延性提出了非常苛刻的要求,而高清视频监控市场对传输带宽也提出了非常高要求。无线传输作为视频监控有线传输一个重要补充,对视频监控项目的成功与否起着非常关键的作用。本文主要将基于OFDM/MIMO/分集技术的新一代无线网桥技术和基于802.11n技术的Wifi在视频监控传输这个特定的领域做一个分析对比。

据相关统计,从2011年-2013年视频监控市场规模将保持年均20%以上的增幅,其中高清视频监控市场的年复合增长率更是将达36%。视频监控可谓是前景广阔。视频监控对传输的稳定性、可靠性、低时延性提出了非常苛刻的要求,而高清视频监控市场对传输带宽也提出了非常高要求。无线传输作为视频监控的有线传输一个重要补充,对视频监控项目的成功与否起着非常关键的作用。目前市场的无线视频传输技术种类繁多,主要有3G网络、McWill、WiFi和新一代无线网桥等技术。3G网络作为一个广覆盖而又无处不在的网络,具有一些诸如成本低、带宽低特点,适应于低带宽和低密度的视频监控系统部署。McWill技术具有覆盖性好特点,但带宽低、相对成本高仍然制约着其发展。 目前在行业市场上基于Wifi技术和新一代无线网桥技术部署的视频监控传输系统较多,其各有优势。

Wifi技术以其终端的经济性和互操作性而被广泛使用并被大家认可。而新一代无线网桥技术作为一种专门用来承载高清视频监控的技术也越来越受到大家的重视。本文主要将基于OFDM/MIMO/分集技术的新一代无线网桥技术和基于802.11n技术的Wifi在视频监控传输这个特定的领域做一个分析对比。

高容量点对多点(HPMP)新一代无线网桥视频传输系统可以传输200Mbps净吞吐量,传输距离远可达40公里,非常适合用于野外的高清视频监控传输,可以充分保证服务质量及带宽。

以下是高容量点对多点的新一代无线网桥传输系统802.11n Wi-Fi点对多点的优势:

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次