来源:与非网
时间:2011-10-24
本白皮书讨论用于实现基于ARM的嵌入式系统的Altera可编程芯片系统(SoC)方法。
对于面临产品及时面市、成本、性能、设计重用和产品长寿命等苛刻要求的嵌入式系统开发人员而言,单芯片方案是非常有价值的方法。当今的嵌入式系统开发人员面临前所未有的挑战,努力向市场推出竞争力的产品。
直到近,实现的大部分系统还局限于需要大量软件而且功耗非常高的多芯片系统或者昂贵的SoC ASIC.但是,越来越多的设计团队感到受市场压力以及资源限制的影响,这些方法的吸引力越来越低。而对于基于ARM的嵌入式系统,FPGA技术、知识产权(IP)以及设计工具的发展促进了用户可定制SoC FPGA的诞生。这些器件不但克服了传统方法的缺点,而且在嵌入式系统实现上非常独特,具有明显的优势。