• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

科锐推出新一代彩色LED实现双倍lm/$

来源:我爱方案网
时间:2012-10-12

分享至:

导读:LED照明领域的市场者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布推出商用XLamp XB-D彩色LED与XLamp XM-L彩色LED。高性能的彩色LED为灯具生产商提供了分立式LED及多颜色LED选择,为建筑、车辆及展示照明等更广泛应用提供了更高性价比的方案。


科锐XLamp XB-D彩色LED可实现XB封装结构下的彩色LED双倍lm/$,提供高出XLamp XP-E彩色LED 40%的光输出。XLamp XB-D彩色LED高性能与小尺寸的组合使得混色变得更加容易,同时更少的LED使用数量能够实现更低的系统成本。现在客户可以在单个XB封装结构下便能够实现全系列的颜色,包括彩色和色温在2,700K至6,200K的白光。
                           

                            

                           
                                             XLamp XB-D 红光、绿光、蓝光LED

科锐XLamp XM-L彩色LED是在其功率级别中亮度且尺寸小的多颜色LED,可提供红色、绿色、品蓝色及白色四合一的LED,可实现较XLamp? MC-E彩色LED双倍lm/$。XLamp? XM-L彩色LED尺寸较XLamp? MC-E彩色LED缩小近60%,减小了LED芯片之间的距离,得到小的光源,从而实现优异的光学控制、高效的色彩混合和简化的设计。

                           

                                                          XLamp XM-L 彩色LED

Black Tank公司工程部副总Michael Johnson说:“我们非常高兴科锐能提供更高性能的多颜色LED,更小尺寸更高亮度的XLamp XM-L彩色LED可以帮助我们提高系统性能并降低系统成本。”

XLamp XB-D彩色LED封装尺寸为2.45 mm x 2.45 mm,在1 A电流条件下,现可提供光输出为1416 mW的品蓝光、92 lm的蓝光、198 lm的绿光、210 lm的红光和261 lm的红橙光。

XLamp XM-L彩色LED封装尺寸为5 mm x 5 mm,在1 A电流条件下,现可提供光输出为89 lm的品蓝光、214 lm的绿光、229 lm的红光和272 lm的白光。

科锐XLamp XB-D彩色LED与XLamp XM-L彩色LED现已提供样品,并可按正常交付周期进行量产。

标签 Avnet 大联大 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻