来源:腾讯数码
时间:2012-10-11
传感器 制造商Aptina上月发布了两款全新的 图像传感器 ,型号分别为AR1011HS和AR1820HS。其中AR1011HS是一块1.0英寸的CX格式CMOS传感器,AR1820HS是一块1/2.3英寸的背照式CMOS传感器。现在Aptina透露了它们的更多细节。
AR1820HS的成像效果
AR1011HS支持4K分辨率(3840×2160)视频,是目前全高清1920×1080的四倍 。它可以为超高分辨率视频提供4K /60p信号,也可以作为4像素RGBG矩阵,经还原(demosaic)提供1080p输出,这种1080p视频的每个输出像素都可以捕获全彩色 ( full color )。佳能C300专业电影摄像机就使用了这种技术。Aptina公司称这种技术具有“广播级品质”(broadcast quality),因为它支持4:4:4无压缩输出,即每个输出像素都可以有完整的红、绿、蓝信息,不会经过“色度子采样”处理。
此外AR1011HS还采用了Aptina的DR-Pix技术:每个像素在低ISO时使用一个信号通道(为了程度地提高动态范围),在高ISO时使用另一个信号通道(为了减少噪点),从而在明亮场景中采用低转换增益模式,实现大负荷处理能力,在弱光场景中采用高灵敏度低读取噪声的高转换增益模式,以便在所有ISO速度条件下提供信噪比。
Aptina公司表示,结合了这两种能力的AR1011HS适用于无反光镜相机、桥式相机、高端便携机、广播级视频和高端监控摄像头。尼康1系统相机使用的1.0英寸传感器也出自Aptina,该公司希望新的AR1011HS可以获得更广阔的市场。