来源:CTIMES
时间:2012-10-11
采用In-cell型触控面板技术是iPhone 5在厚度上能减下30%的重要原因。有能力提供这项显示器技术的为日本的Japan Display(由Sony、Toshiba、日立制作所三家整合)、Sharp、以及韩国的LG Display等三家供应商。不过苹果方面传出,面板的投产比预定的时间晚,增产速度也较慢,导致In-cell触控面板的供给不足,成为iPhone 5出货的隐忧。这样一来据说也影响了下游的组装,鸿海在八月的业绩比去年同期仅微幅增加3.7%。
除了面板供应量不稳之外,NAND型快闪记忆体的供货减少也是另一个隐忧。主要原因是之前记忆体的供需失衡,价格滑落太多,包括Toshiba等快闪记忆体制造商开始减产,以回复合理的市场价格。iPhone 5这次不只采用了来自三星的快闪记忆体,也增加了向Toshiba的采购,原因可能正是因为之前的减产效应。
中国生产的电池也浮现苹果的供应商名单上,iPhone 5所使用的电池制造商“天金力神电池有限公司”,是中国四大电池制造商之一,其他三家为:香港新能源科技、比克、比亚迪。苹果早在4S上就采用了标注“东莞新能源科技”字样的电池。能为高规格的iPhone智慧手机提供零组件,意味着中国制造能力开始有一定以上的水准。
全面进入LTE世代
iPhone 5在通信技术上,增加了对LTE技术的支援,从这里开始,智慧手机的通讯跃入第四代通信技术,而且对WiMAX的冲击将会加深。
一度声势浩大的WiMAX,在美、南韩、日本、台湾等市场曾受到采用,但自去年开始大多积极转向LTE;根据市调机构ABI Research的报告,南韩的LTE用户数去年第四季超越WiMAX用户,美国则是在今年季也追赶过WiMAX用户。台湾政府一直在普及 WiMAX,然而一个跟政府唱反调的现实就是:WiMAX用户数量停滞不前;美国市调公司TeleGeography的数字显示,去年3月底时,台湾宽频用户数为536万人,其中WiMAX用户数量只有5万多,台湾因而被迫改变方针,采取了同时发展WiMAX和LTE的策略。
日本LTE下载速度可达每秒75Mbps,是3G通信速度的10倍以上,由于频宽增大,让智慧型手机有能力提供流畅的影音服务,包括影片播放、线上游戏、影像电话,甚至可以让手机执行现场SNG,几乎所有手机大厂都支援LTE技术,如今iPhone 5也加入支援LTE技术阵营,如此一来市场对WiMAX的疑虑将加深,LTE通信技术在手机平台的地位会更稳固。