来源:与非网
时间:2011-10-21
USB方案的专业供应商英商飞特蒂亚公司(FTDI)新增2款数据线产品,提供USB转数字电平串行接口。这两款新产品,补充了公司的C232HD USB 2.0高速 转数字电平 UART数据线系列 ,每个 数据线集成了一个FT232H高速USB接口芯片,安装于一个 紧凑的电路板,电路板被包在数据线末端的USB连接器内。1K字节的 收发缓存能支持高电平数据的有效传输。 这个 信号电平可以是+3.3V(对于 C323HD-DDHSP-0版本 )或者是 +5V(对于C323HD-EDHSP-0版本)。
集成的 FT232H芯片处理所有的USB信号传输和协议,有利于快速执行和 降低工程经费。C232HD-DDHSP-0和C232HD-EDHSP-0都有可选的电源输出,在相应的信号电平上输出电流为200mA。数据线长度为1.8m,数据传输处理能力达到12M波特率。
这两款数据线产品的工作温度范围是-40 °C 到 +85 °C。他们封装在黑色的,末端有一个透明的连接器的卷缆柱中,单个的引线后到达一个单独的头针插座。这些产品的典型应用包括闪存卡读写,条形码扫描,工控系统,医疗诊断设备,机顶盒接口,USB数码相机接口和USB无线调制解调器。另外的电源输出引脚可用于驱动目标应用。由于数据线由USB主控端口供电,他们可以使用免费提供的应用软件,轻松地配置为各种接口选项。FTDI还提供所需的USB驱动,从网站免费下载。
C232HD数据线的数据手册可由此处下载
//www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_C232HD_UART_CABLE.pdf
关于FTDI
飞特蒂亚公司(FTDI)是专业从事有关通用串行总线(USB)的芯片及软件解决方案设计的供应商。FTDI把容易实现的IC器件与经过验证的方便使用而且免费的USB固件和驱动软件相结合,提供了一个USB移植的简单方法。FTDI的单信道和多信道USB外设提供了方便使用的UART或FIFO接口,这些受欢迎的器件可以被用在传统的USB到RS232/RS422转换的应用中,也可以用来把MCU、PLD、FPGA 快速的连接到USB。在设计之前可使用各式各样的评估板和模块对FTDI芯片进行评估。
Vinculum是FTDI的USB主/从控制器系列IC的品牌名称,使用这些IC可以在产品中轻松的实现USB主机控制器功能,而且使用FTDI已经测试过的固件可以大幅降低开发成本和产品上市时间。
FTDI是一家无晶圆厂的半导体公司,总部位于英国格拉斯哥,在格拉斯哥和新加坡设有研发中心,在美国俄勒冈州,中国上海和台湾台北设有地区销售办事处。更多信息请访问://www.ftdichip.com
区域销售办事处和分销商名单请访问//www.ftdichip.com/FTSalesNetwork.htm