处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TLM Corporate Actions荣获SWIFTReady应用程序标签

TLM Corporate Actions荣获SWIFTReady应用程序标签
来源: EEWORLD 时间:2012-09-29

伦敦--(美国商业资讯)--金融交易生命周期管理专家 SmartStream 今天宣布,其TLM Corporate Actions第10版经过严格测试后,荣获了SWIFTReady应用程序标签可用于处理公司决议。

SmartStream的TLM Corporate Actions产品同时还囊括了其他多个奖项。增强后的SWIFT信息传递能力可帮助客户在按照国际和某一特定国家的市场惯例要求处理公司决议流程的同时,以对信息格式的具体解读来灵活解读和处理管理人数据。

SWIFT的合作伙伴市场营销主管Filip Versluys表示:“我们很高兴为SmartStream的TLM Corporate Actions第10版授予SWIFTReady应用程序标签。SWIFT认证所选择的都是符合我们严格标准和要求的应用程序。广大客户将同时受益于SmartStream的专业知识和SWIFT所提供的服务。“

TLM Corporate Actions通过一个可控制所有各方、并向各方问责的可扩展式单独应用程序,支持事件的整个生命周期。作为一个基于Web的全面解决方案,TLM Corporate Actions采用基于工作流的程序步骤实时控制和管理所有的用户任务和优先事项,从而帮助消除操作风险。它还可以限度地降低运营成本,并显著降低诱发人工处理环境中普遍存在的财务损失的可能性。

SmartStream的Corporate Actions产品管理主管,Alan Jones称:“为了符合SMPG & NMPG 的事件解读网格的更新要求,我们每年都会更新TLM Corporate Actions 的基本配置,确保客户能够立即受惠于SWIFT的信息传递更新。经过一番严格和大量的测试后,我们非常骄傲地通过了这一严格的标准审核,而我们对行业和客户的承诺也由此进一步得到了认可。我们将继续为客户提供成熟可靠的技术,帮助广大客户解决生成树协议(STP)方面存在的障碍,并限度地提高与公司决议流程处理相关的运营效率。”

《Tower Group 2012报告》突出强调了TLM Corporate Actions所带来的各项益处:“正如一位客户所言,该解决方案每天为他们节省了4小时的人工处理时间。SmartStream将TLM Corporate Actions 与On Demand和参考数据服务集成在一起,使这一解决方案拥有充分的潜力在同类产品中出类拔萃、超群绝伦。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次