处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Smith Micro推出QuickLink宽带连通性管理解决方案

Smith Micro推出QuickLink宽带连通性管理解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-29

加州亚里索维耶荷--(美国商业资讯)--的无线与移动解决方案提供商 Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ: SMSI)今天宣布,该公司市场的QuickLink®连通性产品系列再添新成员。新推出的QuickLink® MiTile™旨在提升Windows 8平台的移动宽带连通性。通过QuickLink MiTile,移动网络运营商可以将Windows 8连通管理功能快速纳入他们现有的设备组合(包括移动热点设备),同时针对仅能Wi-Fi上网的设备,运营商可以进一步对其进行品牌推广和服务以获取新的创收机会。

QuickLink MiTile能为运营商带来三大益处:

• 增值服务追加销售–通过与运营商的计费系统相整合,QuickLink MiTile可以让用户轻松升级他们的数据套餐,发现并购买增值服务。
• 高级诊断– 通过从设备收集当地的连通性性能数据,QuickLink MiTile能为用户提供自助工具,从而减少了运营商的客户支持负担。
• 改善热点体验– QuickLink MiTile专门内置对移动热点设备的支持,可以确保用户了解他们计费热点上网的状况,减少出现“看到账单后大吃一惊”的情况,并能将运营商的品牌用户体验扩展至通过移动热点上网的Wi-Fi平板电脑和笔记本电脑。

Smith Micro首席技术官Dave Sperling表示:“通过提供与后台计费系统无缝整合的定制化移动宽带体验,QuickLink MiTile能帮助移动运营商增加用户的数据消费和增值服务的部署。QuickLink MiTile支持广泛的传统设备以及的Windows 8设备,能为运营商带来巨大的价值,当与运行于移动热点的QuickLink一起使用时,运营商还能获取更多的创收机会。”

微软公司Windows应用营销高级总监John Richards表示:“Smith Micro的解决方案是应用开发商使用我们的标准界面在Windows 8上创建应用并增添自身创新功能为各种设备和客户需求提供支持的良好典范。Smith Micro堪称宽带连通性领域的专家,QuickLink MiTile作为Windows 8综合战略的一部分能为无线运营商提供一个强大的工具。”

通过QuickLink MiTile,运营商还能利用原始设备制造商可能提供的各种特有的连通性功能。随着原始设备制造商在他们的Windows 8设备上实施并扩展移动宽带接口模型(MBIM)标准,这些差异化功能将可以轻松纳入QuickLink MiTile的用户界面之内。

QuickLink MiTile和QuickLink连通性解决方案系列是Smith Micro移动体验平台(Mobile Experience Platform)的一部分,能帮助移动运营商、

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次