处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim无需分立元件的高精度智能手机电源IC方案

Maxim无需分立元件的高精度智能手机电源IC方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-28

导读:为了使智能手机更薄更有成本优势,你肯定希望智能手机的Li+电池电量计能在精确测量电池容量的同时程度地降低成本和占用空间。看看Maxim的低成本Li+电池电量计IC方案吧——无需分立元件即可精确估计电池充电状态!

Maxim Integrated 的单节和2节电池电量计IC MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044采用Maxim的ModelGauge算法,是业内仅有的无需测量电流即可精确估计Li+电池充电状态(SOC)的电量计。 ModelGauge IC无需检流电阻,只需很少的几个外部元件,有效节省空间和成本。易用性、低方案成本和小方案尺寸使得该系列IC理想用于无线电话、智能手机、电子书、便携式游戏机、数码相机、手持电脑和金融终端、便携式导航设备以及便携式医疗设备等采用单节和2节Li+电池供电的手持式应用。

                                             
ModelGauge™ IC无需测量电流即可估计电池的充电状态,50µA的工作电流使其成为业内功耗低的电量计。

面临的挑战:在精确测量电池容量的同时程度地降低成本和占用空间


需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次