处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果的应用商店扩展,iPhone 5的BOM成本估算及其它

苹果的应用商店扩展,iPhone 5的BOM成本估算及其它
来源:21ic 时间:2012-09-28

21ic讯 iOS 6操作系统增加了新的地图平台与存折应用,苹果由此把它的智能手机与平板电脑生态系统扩展到了现实世界,今年将帮助推动苹果应用商店的营业收入增长近70%。

2012年全球苹果应用商店的营业收入预计从2011年的29亿美元增长到49亿美元。这意味着,苹果应用商店推出五年以来的营业收入,将近一半将来自2012年一年。凭借这种强劲的增长,苹果今年将在全球应用商店市场中占有大约65%的份额。

虚拟拆解显示,iPhone 5的材料成本为199美元

美国加州2012年9月18日-配备16GB NAND闪存的低端iPhone 5型号的材料清单(BOM)成本为199.00美元。如果加上8.00美元的制造成本,则iPhone 5的生产成本增至207.00美元。32GB版iPhone 5的BOM成本为209.00美元,64GB版的成本估计为230.00美元。

为保持竞争力,OTT提供商必须解决传送网络接入问题

美国加州2012年9月18日-支持OTT视频传输的人把Netflix等串流互联网提供商看作电视的未来。OTT提供娱乐的成本只是传统付费电视运营商的零头,同时也具有提供出色带宽的潜力,不受平台限制,而且技术先进。

但是,详细的分析结果显示,如果服务规模扩大,以满足大量普通电视观众的需求,OTT的成本就会上涨到缺乏竞争力的水平。因此,随着市场的发展,Netflix等平台中立性OTT提供商可能必须改变商业模式,也许需要投资建议自己的视频内容分配基础设施,类似于传统电视厂商已经拥有的那些设施。随着其越来越类似付费电视,OTT厂商相对于有线、卫星等传输系统的价格优势将会消失,实际上会转而处于价格劣势。

2012年全球平板电脑显示器出货量将大增56%

美国加州2012年9月17日-平板电脑出货量激增,包括9英寸iPad和各家厂商推出的7.x英寸平板,将推动2012年平板电脑显示器出货量大增56%。

今年平板电脑显示器出货量预计达到1.266亿个,而2011年是8210万个。

 

相关新闻:【更多新闻】

LG Display占据苹果iPad面板出货量70%

苹果专利显示未来iPhone或可摇晃充电

传苹果或出新招 将发布彩色版iPhone5

亚马逊推高端平板电脑正面挑战苹果

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次