• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

能效将是超级本固态硬盘的关键特点 SSD出货量未来几年将激增

来源:21ic
时间:2012-09-28

分享至:

21ic讯 据IHS iSuppli公司,低功耗将是驱动超级本固态硬盘(SSD)增长的重要因素,明年SSD出货量预计增长一倍以上。

预计2013年SSD出货量将达到9200万个,而今年和去年分别是4100万和1700万个,如图2所示。明年过后仍将强劲增长,保持两位数的速度,直到2016年,届时预计SSD出货量将达到2.4亿个。

这些出货量预测涵盖单独使用的纯SSD,以及与硬盘一起使用的SSD——作为单独的缓存SSD,或者混合硬盘中的集成NAND闪存。虽然数量覆盖包括企业领域在内的所有应用,但超级本和其它所谓的超薄电脑将是主要SSD应用领域。

SSD可以更有效率地使用 电源 ,是9月初旧金山召开的英特尔信息技术峰会(IDF)强调的一个主要趋势。在这次会议上,展示了与超级本有关的各项产业计划。这种超薄笔记本基于英特尔批准的规格,已经由几家厂商推出并开始销售,是PC产业的希望。多年以来,PC产业缺乏令人心动的设计,导致消费者转向智能手机和平板电脑。

超级本将具备以前传统笔记本上难得一见的创新性特点,包括类似平板电脑的触摸屏功能,而且在这次会议上还讨论了把功耗降到低,这可能带来更薄、续航时间更长和更可靠的PC设计。SSD厂商在这次会议上讨论了从头开始采取多管齐下的方式进行能源优化,覆盖主机、软件、接口和设备层面。

陏着NAND闪存的能效变得越来越高,终促成低功耗存储的因素将来自设备层面。与硬盘相比,SSD也具有较高的并行性,因此具有更快的激活带宽,大大提高了空闲模式上面花费的时间,而这些模式下的功耗会降低一个数量级。然而,如果其它存储堆叠层不能利用这个优势,则设备级优化的效果就会降到低。

迄今,匹配设备级功率调整的流行做法是从接口入手,比如PCI Express和SATA,以及可能取代SATA的NVM Express都有低功耗模式。

目前,主机和软件在追求低功耗方面一直比较落后。但这次英特尔信息技术峰会显示这方面也在急起直追。例如,即将推出的Windows 8将增加新的存储优化功能,包括设备闲置时间可超过15.6毫秒、元数据冲刷(metadata flush)次数更少、SSD引导时间达到15秒。在主机层面,第12版英特尔动态加速技术释放了功率较高的C-state,用于实现的SSD爆发性能,从而帮助实现更短的激活周期。

标签 电源 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻