处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦推出测试软体 让测试更简单

安捷伦推出测试软体 让测试更简单
来源:测试测量社区 时间:2012-09-27

安捷伦(Agilent)推出整合的PCI Express(PCIe)3.0接收器测试校验与发射器测试软体。该软体提供一个可使用安捷伦的J-BERT误码率测试仪、Agilent 90000A、Q或X系列示波器、安捷伦脉冲函数产生器与安捷伦PCI Express 3.0校验测试通道,来执行电压应力与接收器眼图应力校验的整合环境。

台湾安捷伦董事长暨电子量测事业群总经理张志铭表示,安捷伦为PCI Express产品的开发,提供齐备的工程设计工具。该公司在接收器与发射器测试方面的专业技术,使我们得以业界提供整合BERT、示波器和讯号产生器功能的工具,协助客户轻易达到PCI Express 3.0装置与系统的接收器测试需求。

N5393C选项004 PCI Express 3.0接收器测试校验软体,提供一个接收器信号校验测试套件,可让工程 师设定J-BERT N4903B误码率测试仪,根据PCIe Base 3.0规格来执行PCI Express 3.0抖动容忍度测试。

藉由自动校验误码率测试讯号,工程师将节省宝贵的测试时间,并可获得一致、可靠的眼图应力讯号,以确保他们的PCIe 3.0装置符合抖动和电压应力水准规格。

PCI Express技术常用于高效能伺服器、工作站与图形密集的桌上型电脑应用。运作速度达8Gbit/s的PCIe 3.0标准,要求符合PCIe 3.0的装置支援一个能开启眼闭讯号的可靠的接收器等化器。

为验证接收器等化器是否符合PCIe 3.0规格所要求的低效能,工程师必须能模拟坏情况的PCI Express 3.0讯号,该讯号包含可容许抖动和杂讯,并只提供小量的峰对峰电压给接收器。

若没有该软体,校验误码率测试仪的输出以达到PCIe 3.0测试需求的程序将会变得既繁琐又复杂,因为必须同时应用到随机抖动、正弦曲线抖动、以及共模和差动模式杂讯。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次