处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科智能手机解决方案发货量预计达2000万

联发科智能手机解决方案发货量预计达2000万
来源:搜狐IT 时间:2012-09-27
北京时间9月25日消息,据台湾媒体报道,预计 联发科 (MediaTek)9月份 智能手机 解决方案发货量将达到 2000万 ,较业内分析人士此前作出的1500万预期高出33%。因此,联发科9月份营收可能会超过100亿元新台币(约合3.3956亿美元)。
消息来源指出,由于预期的9月份发货量,联发科第三季度智能手机解决方案总发货量也可能会超过该公司自己此前作出的3000万至3500万预期。包括个人消费者电子产品芯片、存储芯片以及Wi-Fi芯片在内,预计联发科第三季度营收也将达到该公司此前作出的265亿新台币至277亿新台币预期的上限值。不过消息来源表示,联发科第四季度发货量和营收由于季节性原因可能会略有下滑。
联发科9月13日曾宣布,联想集团面向全球市场的新LePad A2107已经选用其Android移动平台,这款新产品使用联发科的由MT6575和MT6620两个系统级芯片组成的芯片平台。联发科表示,该移动平台将帮助联想集团等设备制造商进入中低端平板电脑市场。
联发科MT6575,包括一个1GHz ARM Cortex A9处理器和Imagination Technologies提供的PowerVR Series5 SGX图形处理器(GPU)、一个3G/HSPA调制解调器,以及利用联发科的DTV平台技术形成对3D显示和DTV级多媒体功能的内嵌支持。而MT6620则将802.11n Wi-Fi、蓝牙4.0+HS、GPS、FM收发器整合进单晶片中,联发科称之为全球小封装尺寸并且具有业内的低功耗性能。
“消费者越来越多地使用平板电脑来代替个人电脑和使用移动电话来获取媒体和信息,我们预计,平板电脑市场到2016年将从今年的1.19亿台增长至4.94亿台,”联发科援引市场研究公司Gartner研究主管马克·黄(Mark Hung)的话表示。“一家在从智能手机到DTV等不同的多屏平台方面具有能力和技术的公司,在分享日益增长的平板电脑市场蛋糕中将处于有利地位。”
联发科本月中旬曾表示,其MT6575和MT6620两个系统级芯片目前正由它的许多客户配置在他们的智能手机和平板电脑产品中。(云和)








热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次