来源:电子工程专辑
时间:2011-10-18
据IHS iSuppli公司的电脑系统研究报告,由于PC市场复苏和新款Sandy Bridge芯片出货强劲,英特尔第二季度在全球微处理器市场的份额高于去年同期。
英特尔第二季度占全球微处理器营业收入的81.8%,比2010年第二季度时的80.7%提高了1.1个百分点。英特尔的头号对手AMD同期市场份额却下降了1.1个百分点。
图2所示为IHS公司对2011年第二季度主要微处理器供应商的排名。表中的市场份额数据,以及本文,覆盖整个全球微处理器市场,包括X86、RISC和其它类型的通用微处理器。本文数据不于PC市场使用的X86芯片,尽管这类芯片在出货量中占大多数。
第二季度英特尔受益于PC需求回升,以及Sandy Bridge系列微处理器出货量强劲增长。企业PC销售旺盛,尤其对英特尔有利,企业计算领域的表现一直好于消费市场。
PC销售回暖刺激微处理器销售反弹
今年前三个月,全球PC市场同比及环比都出现萎缩,但第二季度恢复增长,总体出货量为8560万台,比2010年同期的8260万台增长3.7%。
这推动第二季度全球微处理器营业收入比去年同期的98亿美元增长10%,达到108亿美元。
企业信息技术(IT)部门正在更新硬件设备,因此需求强烈,促进了PC销售增长。相比之下,由于来自平板电脑的竞争和经济形势令人担忧,消费PC的需求比较疲弱。这种情况对英特尔有利,因其处理器营业收入大部分来自企业市场。
Sandy Bridge提供增长动力
同时,英特尔积极提高了Sandy Bridge系列微处理器的产量,帮助其扩大市场份额。该公司表示,这款微处理器的产量增长速度,是其有史以来的快增长速度,超过其任何产品。
Sandy Bridge系列微处理器集成了图形功能,面向企业与消费市场,横跨台式与笔记本电脑平台。
AMD份额环比增长情况好于英特尔
虽然英特尔微处理器市场份额的同比增长情况比较亮丽,但AMD第二季度环比情况较好。
第二季度AMD微处理器营业收入份额升至10.4%,比季度的10.1%上升0.3个百分点。相比之下,英特尔的份额则比季度的82.6%减少了0.7个百分点。
AMD的Fusion微处理器出货强劲增长,帮助该公司止住了此前三个季度出货量持续下滑的局面。
Fusion微处理器对此功不可没。该款处理器改善了计算性能,同时为PC提供DirectX 11图形功能,不需要单独的显卡。