处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI 蓝牙 4.0 无线传输技术的远距医疗方案

TI 蓝牙 4.0 无线传输技术的远距医疗方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-26

【导读】远程医疗是一种正在发展中的医疗技术,结合电脑、通讯技术、与医疗专业技术,让医师可以与病人远距离互动,达到诊疗及照护的目的。TI方案出色的互操作性和兼容性,符合蓝牙规范4.0版标准的单模式与双模式器件,可实现全面的链路测试与开发…

远距医疗(Telemedicine或Telehealth),也称为远程医疗,是一种正在发展中的医疗技术,结合电脑、通讯技术、与医疗专业技术,让医师可以与病人远距离互动,达到诊疗及照护的目的。

医疗电子市场的年复合增长率超过目前也是很火的汽车电子、无线通信等领域,而中国医疗电子市场占全球的比例也是逐年增长,2006年只占到4%,但 2013年可达到9% 的比例。中国医疗市场的繁荣亦与中国政府的大力投入相关。

世平集团特针对该市场,推出世平集团推出基于TI和CSR蓝牙4.0 无线传输技术的远距医疗方案。

远距医疗方案框图:
BLE 无线传输芯片
TI  CC2540

CC2540 特性:
    * 器件固件可进行现场更新,数据可片上存储,从而可为开发商提高灵活性;
    * 出色的长距离链路预算( 高达+97dB ),以及与其它2.4 GHz 器件的良好共存性;
    * 出色的互操作性和兼容性,符合蓝牙规范4.0版标准的单模式( CC2540 ) 与双模式器件( BlueLink 7.0蓝牙/FM 单芯片解决方案、WiLink 7.0 WLAN/GPS/蓝牙/FM 单芯片解决方案、以及WiLink 6.0 WLAN/蓝牙/FM单芯片解决方案),可实现全面的链路测试与开发。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次