处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通QRD平台发布UC浏览器解决方案

高通QRD平台发布UC浏览器解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-24

8月17日,UC优视宣布在 高通 QRD(Qualcomm Reference Design,高通参考设计)平台推出UC浏览器Android 8.6的定制优化版本。该浏览器是款基于高通QRD的商用手机浏览器。

据了解,UC浏览器Android 8.6版是UC优视针对高通骁龙处理器进行优化的版本,除网页内视频播放功能,还支持高通的基于API的省电模式。在省电模式下,骁龙处理器支持的手机省电效率可达60%。在此模式下,网页加载时屏幕亮度会自动降低从而降低功耗;加载完成后,屏幕亮度会自动恢复,以获得高品质的网页浏览体验。此外,当无网络数据加载时,UC浏览器会通过骁龙处理器的API让调制解调器休眠,达到更彻底的省电。

资料显示,QRD是高通推出以全面、完整和差异化为特色的智能手机快速开发平台和生态系统。QRD向客户提供一系列智能手机参考设计,强调软件和硬件的预测试和整合优化,以支持厂商降低开发成本并加快产品上市时间,同时提供丰富的开发工具,支持硬件/软件厂商生态系统以实现差异化竞争优势,从而帮助产业链各方更好地抓住大众智能手机市场的机遇。

高通公司产品市场全球副总裁颜辰巍表示:“QRD平台凭借其灵活、稳定、快速的上市时间和兼容性强等出色优势,吸引了越来越多的OEM厂商,并助力开发者开发更多样的应用程序,为客户创造更多潜在的商业价值。我们非常高兴能与移动浏览器开发的企业UC优视合作,我们的共同努力也体现了高通QRD生态系统的不断成熟。”

UC优视副总裁韦东表示:“我们利用高通QRD平台的骁龙1.2GHz多核解决方案高性价比的特点,对浏览器进行了有针对性的优化,充分利用了QRD8x25平台的卓越性能和先进图形处理技术,使得这款浏览器在QRD平台上的运行能够带来更优的用户体验。”

据了解, QRD提供有助于加速产品问世所需的工具——包括迎合主要地区运营商要求的测试及验收准备工作、第三方供应商的综合生态系统以及简单的定制选项,从而让OEM节省工程成本,压缩开发时间。资料显示,利用高通QRD,终端从研发到商用,时间可以压缩至30~60天左右。截至今年8月初,QRD 计划已经推出了57款终端产品,另有超过40家OEM正在基于该平台开发另外约100款终端产品。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次