处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Sontia智能手机音效提升解决方案

Sontia智能手机音效提升解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-24

导读:Iphone5性能提高,更薄更大,但是它牺牲了什么?智能手机未来要如何差异化?平板电脑除了比拼内核数量还可以增加哪些更酷的用户体验?近日宣布与THX战略合作的Sontia公司带来了用户体验的差异化设计亮点——SPT数字音频处理新技术。Sontia执行董事兼亚太区总裁谭军说Sontia SPT能在不修改声学设计、不限制扬声器、几乎不增加成本的情况下让音质有一个不可置信的提升。扬声器+数字音频处理的Sontia SPT技术能带来音频应用差异化的新一轮商机吗?

从电视、手机、平板电脑到条型音箱,现在市场上消费电子产品的外型都趋于平板化,造成扬声器能“呼吸”的音腔变小,扬声器系统音质令人相当失望,音频效果的用户体验“被”到退化。分频失真、腔音/闷声/共振、相位失真/干扰/低音、听音空间变小成为消费电子产品的常见问题,时髦外观和音频品质的平衡成为消费电子产品的设计挑战。


图1  扬声器频率响应,谐波失真,调幅失真,脉冲响应失真对消费者感受的影响

当前的消费级和Hi-Fi品牌音效处理方法

面对这一挑战,当前消费电子市场普遍的做法是透过调整频率响应处理。但这样的处理方式会带来不舒服的副作用与杂音,而且因扬声器而造成的音质不佳问题无法改善。由于数字计算所导致的失真,并由于使用了许多的高通、低通、与带通 滤波器 ,简单的频率响应振幅处理破坏了系统原有的相位平衡,致使声音细致度丧失、原有的音场被破坏。普遍使用的“使左声道的声音只进入左耳、右声道的声音只进入右耳”的虚拟环绕音场重建方式,仅能在极小的聆听区域产生效果,且造成虚假感很容易产生听觉疲劳。


图2   消费级音效处理方法解析

与消费等级不同,Hi-Fi(高保真级的)使用的音频信号处理更专注声音细节与音场重现。由于使用的处理技术需要极高的计算量,使得这些技术仅能停留在录音室等专业录音后制设备中。Hi-Fi品牌的处理方法使声学技术的进入门槛较高,需要很多的尝试错误与原型机制作,需要大腔体的设计,而且材料成本通常极高。


图3   Hi-Fi品牌改善扬声器音质的做法

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次