处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美提供MR16 LED驱动电源解决方案

安森美提供MR16 LED驱动电源解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-24

导读:过去几年LED光效持续在增长,使他能应用于更多的领域。在手电筒、建筑灯、路灯等方面我们已经看见了革命性的新产品。制造低成本、高效率的系统对抗白炽灯和紧凑型节能灯仍然存在很大的挑战。安森美推出1至5W的MR16 LED驱动 电源 GreenPoint解决方案。


市场对高亮LED的需求正持续快速增长。过去几年LED光效持续在增长,使他能应用于更多的领域。在手电筒、建筑灯、路灯等方面我们已经看见了革命性的新产品。制造低成本、高效率的系统对抗白炽灯和紧凑型节能灯仍然存在很大的挑战。

这个参考设计文献描述如何构建和测试1至5W的 MR16 LED驱动电源GreenPoint解决方案。这个电路是用来驱动不同种类的高亮LED应用,但是在尺寸和特征上是专为MR16替代品设计。这样的配置已经应用于12 Vac / 12 Vdc轨道灯应用、汽车电子应用以及低压景观灯应用等。这个电路的设计基于安森美的NCP3065,在150KHz下非隔离配置。这个设计中一个关键的考虑因素是通过变化的输入线电压获得平稳的电流,12V交流输入电压中获得变化的电压。并且它采用一个自动侦测电路与NCP3065相连,允许12 Vdc or 12 Vac电源的输入。仍然维持需要的输出电流范围。

方案详情请下载技术文档

安森美提供MR16 LED驱动电源解决方案  //www.52solution.com/data/datainfo/id/6686

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次