处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx 展示All Programmable FPGA和SoC以太网解决方案

Xilinx 展示All Programmable FPGA和SoC以太网解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-09-24

All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.  )在西班牙巴塞罗那举行的2012年电信级以太网世界大会(Carrier Ethernet World Congress 2012)上展示了All Programmable技术在电信级光学网络中的优势。赛灵思届时将重点介绍面向电信级以太网应用的产品系列,展示其如何为具有40G至400G高端口密度的新一代电信级高带宽通信平台网络实现系统集成。

赛灵思技术专家和企业高管出席了大会,讨论主题包括接入、城域、移动回程、企业和数据中心等各大通信细分市场的战略机遇。同时还展示了面向数据包处理、流量管理和高速连接功能的电信级以太网解决方案,此外还包括高端28nm Virtex®-7 X690T FPGA的演示。

赛灵思有线通信业务总监Gilles Garcia指出:“赛灵思的All Programmable平台符合当前电信公司对性能和功耗的要求,有助于电信公司满足不断增长的客户需求。凭借丰富的电信级以太网高级解决方案产品组合(包括Zynq™-7000 All Programmable SoC)、赛灵思和生态系统公司的IP核库以及Virtex、Kintex™和Artix™ FPGA产品系列,我们有能力推出具有针对性的理想解决方案,用以降低下一代网络的总拥有成本和当前设计的成本。”

展台演示

赛灵思All Programmable解决方案对快速变化的通信市场标准具有很强的适应能力,它提供的有线优化平台能同时满足低容量和高容量设计需求。对于可加速关键电信级以太网功能元件开发进度的平台,赛灵思将对其进行演示,演示内容包括:

• 面向电信级以太网应用的赛灵思Per-Flow流量管理器演示:利用单个FPGA在ML631评估套件中实施面向数据包处理(PP)和流量管理(TM)的per-flow 服务质量(Quality of Service,QoS)演示。赛灵思高级流量管理技术在Virtex-6、Virtex-7和Kintex-7系列产品中具有可扩展性。它允许针对多个细分市场和任何端口速率使用单一的系统QoS框架,并采用统一的API(应用编程接口),可在BRAM和外部存储器之间实现灵活的存储器选择和设计分区功能,支持所有DDR3、RLDⅢ、QDRⅡ+和串行存储器。

• 用赛灵思All Programmable FPGA实现IEEE 1588v2 OC/BC时序演示:IPClock利用IPC400和IPC300e评估平台,在赛灵思FPGA上演示1588v2 普通时钟/边界时钟(OC/BC)IP核。经过全面测试和验证的1588v2解决方案能解决网络时序和同步问题,同时可利用低成本的互联网协议网络满足更高的3G和4G带宽要求。1588v2 IP核能方便地与相同FPGA中的其他赛灵思IP核集成,从而帮助客户加快产品上市进程,降低总体BOM成本。

• 采用赛灵思All Programmable FPGA实现的PWE3方案:赛灵思高级联盟计划成员CXT演示其PWE3方案,他们在连接板上运行赛灵思FPGA并通过以太网传输实时T1/E1流量。这种配置可以简化板件设计难度,从而降低了整体拥有成本(TCO),并加快产品的上市进程。赛灵思All Programmable FPGA和SoC具有灵活性高和方便集成的优势,配合生态系统提供的其他IP块,能够降低整体BOM成本,同时也是实现电信级以太网技术的重要组成部分。

面向电信级以太网解决方案的Virtex-7 X690T FPGA背板和光学演示:该Virtex-7 X690T FPGA演示在10GBASE-KR背板上安装了80个GTH串行收发器,运行速度13.1 Gb/s,能突破2 Tb/s的带宽障碍。Virtex-7 X690T器件在10KM光纤上具备10G Base LR的光学性能,支持多达1000个SelectIO™接口引脚,可用于为高速数据包处理和流量管理应用提供所需的存储器带宽。Virtex-7器件采用TSMC的28nm高性能、低功耗制造工艺生产,整体功耗相对于竞争型解决方案降低了25%。现场演讲: 拥抱网络边缘整合——实现多服务电信级以太网的特色化

赛灵思有线通信业务部的产品市场营销经理Atul Shinde在年电信级以太网世界大会做了精彩演讲。 探讨了服务供应商应如何利用赛灵思All Programmable技术来应对和解决在实现网络基础设施投资回报过程中所面临的挑战。赛灵思技术能使服务供应商的网络迁移策略更具特色,帮助其推出高赢利服务并降低复杂性,从而通过降低总拥有成本的方式优化网络边缘。

Infonetics Research的首席电信级网络分析师Michael Howard指出:“电信级以太网设备市场继续保持强劲发展。到2016年,预计设备收入会超过424亿美元。一些细分市场的增长速度和下行速度都超出了我们的预期。以太网微波和VDSL设备市场的下行速度快,而电信级以太网交换机则是增速为迅猛的细分市场。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次