来源:中国电子报
时间:2012-09-21
电池的安全性,一直是新能源汽车发展的敏感话题和难题。前期,深圳一起新能源汽车的事故,把电池的安全性引到了风口浪尖之上,一时间,如何提升电池的性能,成了业界广为关注和探讨的话题。
在汽车电子系统日趋成熟,新能源汽车在导航定位、安全气囊、娱乐等方面也有了实质的提升。电池,作为新能源汽车上的零部件环节,似乎成了一块制约整体发展的短板。
近期,德州仪器C2000 推出专为实时控制量身打造的、支持高性能集成外设的 32 位微控制器,该MCU在新能源汽车的应用上,可对电池充电模块、马达、方向盘实现实时控制。
德州仪器半导体事业部MCU 业务拓展经理陈思儒告诉《中国电子报》记者,C2000 MCU主要应用在电池充电部分,在插座处,将380伏电压转化为48伏。在电池充电保护上,可以提供的负载,实现快速充电。另外,在供电不稳定的时候,C2000 MCU可实现稳定充电,提供一个安全、稳定的电池。
此外,C2000还可应用在数字电机控制、可再生能源系统、数字 电源 转换,自适应照明系统、PLC等方面。
C2000 硬件开发工具
C2000 可提供各种硬件平台,以加速采用 TMS320C2000 微控制器的项目开发进程。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 可提供一系列旨在帮助开发使客户更快推向市场的硬件开发工具。
controlSTICK—controlSTICK 是独立的低成本 USB 驱动型工具,它可以实现即时评估。借助板载仿真器、访问引脚和示例项目,新用户只需几分钟的时间即可立即运行 C2000 器件,并且无硬件故障。
controlCARD—用于 TMS320C2000 的 controlCARD 可在一个标准的引脚兼容型 DIM 插槽子卡中高度整合微控制器和所有必需的支持器件。controlCARD 具备插入式通用兼容接口,用户仅需插入新的 controlCARD 即可快速试用我们应用开发套件中的各种 TMS320C2000 MCU。除 controlSTICK 平台以外的所有 TMS320C2000 开发者套件均采用 controlCARD。
实验套件—用于 TMS320C2000 的实验套件具备与 controlCARD 相兼容的扩展基座,能够轻松访问大部分的 controlCARD 引脚,同时提供用于 TMS320C2000 微控制器的原型设计平台。
外设学习套件 (Explorer Kit)—外设开发套件可帮助 TMS320C2000 用户和大学生轻松学习如何在 TMS320C2000 微控制器上使用所有高级外设。这些套件兼容 controlCARD,具有的板载硬件和软件示例项目专用于在试验 TMS320C2000 MCU 上找到的外设。