处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx收购无线回程解决方案商Modesat Communications

Xilinx收购无线回程解决方案商Modesat Communications
来源: EEWORLD 时间:2012-09-19

2012年9月18日,中国北京 — All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司( Xilinx , Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布收购高性能无线回程解决方案提供商Modesat Communications旗下的全部资产,该公司拥有业界的技术及产品发展蓝图。此次收购, 让那些致力于提供移动回程平台的OEM厂商,现在就能够获得赛灵思All Programmable 7系列FPGA和Zynq™-7000 SoC与Modesat无线回程解决方案的组合优势,赢得市场竞争力,实现产品差异化。赛灵思的无线移动回程解决方案,可以为目前许多受限于有限的商用IP的OEM厂商, 提供一个加速产品上市进程的替代方案。客户能继续保留他们的专有IP,同时也可利用各种回程解决方案以及赛灵思All Programmable FPGA和SoC器件的灵活性加速其产品上市进程。

赛灵思通信业务部高级副总裁兼总经理Krishna Rangasayee指出:“收购Modeast并将其产品和技术纳入赛灵思现有的无线解决方案,我们感到非常振奋! 这让我们能够为我们尊贵的客户提供更好的服务。许多客户一直希望我们能为他们提供专门针对无线移动回程应用优化的整体解决方案。在悉心听取客户的意见后,我们制定了相应的产品阵容和技术发展蓝图, 以满足客户的需求。Modesat的收购, 可谓是与赛灵思无线解决方案的天合之作。收购Modesat, 再次证明了我们对无线市场的的承诺。 我们将持续不断地为客户提供一整套包括芯片、解决方案IP和设计服务为一体的产品阵容,帮助他们在市场中脱颖而出,获得更大成功。”

全球LTE网络部署正给现有回程网络基础设施带来巨大压力,导致电信运营商不得不投入巨大的资本支出用于无线回程设施的升级换代。各家OEM厂商正在努力推进无线移动回程产品组合的多样化,藉此添加新的功能和技术来满足日益变化的市场需求。除了传统的微波回程方案之外,OEM厂商对e-Band和NLOS回程技术的关注度越来越高。在产品周期短、成本竞争激烈的无线回程技术市场动态变化中,OEM厂商面临着新的挑战同时也拥有了新的机遇。赛灵思是无线移动回程市场中OEM厂商的主要半导体供应商。收购Modeast后,赛灵思现可为OEM厂商提供业界的丰富的解决方案IP和服务组合,充分满足OEM厂商不同的回程战略需求。

Modesat Communications联合创始人Tarmo Pihl指出:“赛灵思是无线通信市场业界的FPGA制造商。把Modesat公司的的调制解调器技术和设计专业技术引入赛灵思产品系列, 是一个绝佳的搭配组合。。借助完整的All Programmable FPGA产品,赛灵思目前在无线基础设施回程市场中表现突出。新增Modeast回程解决方案后,赛灵思在该市场领域的商机将大幅拓展。同时我们将会更好地服务于一级和二级无线基础设施客户,并提供完整的回程调制解调器解决方案。”

Modesat的 IP解决方案是针对FPGA芯片而全新打造的高度优化的算法实现方案。Modesat的专利技术也已经经过众多客户验证,并已经设计在多个客户回程系统中。其IP解决方案能够满足完整的无线移动回程要求, 包括无线单载波PHU、包处理和连接(eNet)功能等。

以赛灵思All  Programmable  FPGA和Zynq-7000 SoC为核心, 加上Modeast的IP核以及现有的赛灵思信号处理和包处理IP核,赛灵思的客户获得了众多的优势。 包括更高的系统性能,更低的功耗,All Programmable系统集成的灵活性,降低材料清单(BOM)成本,设计生产力提高等。赛灵思无线移动回程解决方案针对当前市场中比较死板的ASSP商用芯片解决方案提供了可行的替代方案。此次收购之举, 进一步展示了赛灵思无线基础设施市场中不断投资半导体解决方案并持续提升领导地位的长期承诺。。

Modesat Communications于2005年成立于爱沙尼亚的塔林,专门为微波、E-band和NLOS(非瞄准线)市场开发回程调制解调器解决方案。该公司共有15名员工,这些员工将加入赛灵思通信业务部。Modesat设在塔林和美国加利福尼亚州圣迭戈的办事处将继续运营。

Infonetics Research市场调研公司首席电信网络分析师Michael Howard指出:“过去一年来,移动回程设备市场的主要特性变化较小,IP以太网仍是市场的主导力量。移动运营商和回程传输提供商大力投资IP产业,以推进整体设备市场的发展。从各方面来看,以IP作为LTE(和WiMAX)基本技术的发展趋势逐渐加强。微波回程市场的吸引力很大,而微波回程解决方案也占据着主导地位,2012年市场规模高达40亿美元,预计到2016年将增长到超过50亿美元。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次