处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器推出新型SafeTI设计软件包

德州仪器推出新型SafeTI设计软件包
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-09-19
  • 面向安全关键型应用的Hercules™ ARM® Cortex™-R4 安全微控制器及配套电源

    32 位 Hercules RM4x 安全微控制器、TPS65381-Q1电源、软件与文档

    可帮助设计人员更轻松地达到 IEC 61508 SIL-3 安全标准

    日前, 德州仪器 ( TI ) 推出面向医疗、工业和能源电机控制等安全关键型应用的新型SafeTI™ 设计软件 包。这些设计软件包包含了15 款新型Hercules RM4x ARM Cortex-R4 安全微控制器 和TI 的配套 TPS65381-Q1 多轨电源 (PMIC)。Hercules RM4x 微控制器和 PMIC“安全芯片组”可限度地提升故障检测与缓解能力,同时实现软件开销的小化。微控制器和 PMIC 随附于SafeTI-61508 设计软件包,可帮助客户更加轻松地获得 IEC 61508 标准认证并加快安全关键型产品的上市进程。

    这些 Hercules RM4x 安全微控制器的推出进一步壮大了 Hercules 微控制器产品线,客户可从其提供的 35 种配置中进行选择以满足应用的特定要求。新型 Hercules RM46x 浮点安全微控制器提供了更多的内存与性能配置,具有扩充的电机控制功能,而且与去年推出的 Hercules RM48x 安全微控制器 引脚相兼容。新型 Hercules RM42x 安全微控制器提供了一种封装更小、成本更低且具有集成型电机控制接口的入门系列解决方案,同时还满足安全性标准。兼容型 PMIC 把多个电源和安全特性(如电压监视)整合在单个器件中,旨在缩减设计时间和板级空间。

    新型 Hercules RM4x安全微控制器的特性与优势:

    · 性能与内存选项范围有所扩展, 从 100 MHz 至 220 MHz 锁步 ARM Cortex-R4 内核和 384KB、1MB 以及 1.25MB 闪存,可为设计人员提供更多针对其多功能安全产品的选择与可扩展性。

    · 通过利用这些安全微控制器使组件符合业界安全性标准,从而可在系统设计中更容易地 达到 IEC 61508 SIL-3 标准

    · 硬件安全特性提供了高水平的在线诊断, 其借助了锁步内核;用于 CPU 和总线主控器的内存保护;用于具有单位纠错和双位纠错 (SECDED) 能力的闪存及 RAM 的纠错码 (ECC);用于检测潜在延迟故障的 CPU 及 RAM 的内置自测试 (BIST) 功能;可根据安全错误采取适当措施的智能型错误信号传输模块; 外设 RAM 的奇偶校验;备用的模数转换器 (ADC) 和定时器;以及连续的电压和时钟监视。

    · 集成型电机控制功能, 具有片上增强型脉宽调制、传感器捕获和正交编码器接口,可去除用于电机控制的多个外部组件。32 通道定时器协处理器充当一个性质不同的冗余电机控制通道,并检查电机控制环路中脉宽调制器 (PWM) 的完整性。

    · 片上以太网、CAN 和 USB 连通性 可实现联网能力并提供用于数据收集和现场软件升级的多种选项。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
    2 1N4001 0.19MB 18144次
    3 DAC1220E 0.95MB 16466次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次