处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

DLP解决方案去年实现强劲增长,今年将更上层楼

DLP解决方案去年实现强劲增长,今年将更上层楼
来源:我爱方案网 时间:2012-09-18

导读:DLP在2011年全球投影显示市场拥有近55%的市场份额,未来更将投入到新兴的嵌入式投影市场,而且在中国市场亦占有过半的市场份额,更多的中国制造商成为了DLP的合作伙伴。

TI DLP产品事业部在过去的一年里,无论是在传统的前投投影、数字影院以及微型投影市场,都取得了傲人的成绩,DLP在2011年全球投影显示市场拥有近55%的市场份额,未来更将投入到新兴的嵌入式投影市场。到目前为止,DLP芯片的出货量已经超过了3千万。更重要的是,DLP在中国市场的表现也可圈可点,2011年在中国市场亦占有过半的市场份额,不仅有更多的中国制造商成为DLP的合作伙伴,而且也有更多的新产品与应用在中国市场得到了认可和发展。

140万台DLP 3D Ready投影机上市

多年来,德州仪器DLP产品事业部一直站在创新的前沿,同时也致力于教育的创新,希望通过提供各种创新技术,其中包括DLP的3D-Ready投影、互动投影、超短焦、无灯泡投影技术等各种创新技术,帮助学校提升学生学习的主动性、积极性。

截至2011年底,已有超过15个品牌陆续推出具DLP 3D Ready功能的投影机,在全球有超过140万台DLP 3D Ready投影机被销售到市场上,可见DLP 3D Ready投影机已经广为市场接受。透过固态光源实现的无灯泡投影机,也陆续有品牌厂商推出市场,拥有与一般传统灯泡投影机相同的功能和质量,可实现长达20,000至30,000小时的使用时间,不仅能为用户省下更换灯泡的成本与人力时间,更达成绿色节能的远景,无灯泡投影将会是投影市场下一个重要的发展趋势。

在现今全球教育创新的改革中,3D教学已成为一个不容忽视的发展趋势。DLP凭借其创新技术,成功地将好莱坞电影般的3D效果带入了教室,创造性地使学校可以通过平价单机3D投影机实现沉浸式教学,从而为学生带来更真实而动态的学习环境,进而大大地调动了学生的学习热情,并大幅提升了他们的学习成绩。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次