处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为多网协同解决方案

华为多网协同解决方案
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-09-18
  • 在互联网时代,面对数据流量高速增长,通信网络更新换代,我们的生活正在成为一个联接的世界,在追逐速率和扩大建设的同时,无线网络的变革正逐渐成为业内讨论的焦点。 2G 、 3G 、 LTE 、 WLAN 等多张网络共存已成为中国通信业终究面对的新形态。——OFweek 电子工程

    如何实现多张网络的完美融合?如何打造可运营的新网络?是运营商下一阶段无法回避的课题。然而,当前运营商却面临着业务承载不均衡,业务与网络发展不匹配的尴尬局面,无论是运营商的网络运营能力还是网络优化能力都将存在着难以应对的综合考验,可以说多网协同、无缝融合是运营商们未来的愿景,但不得不说,演进的过程也将注定充满荆棘。

    基于对无线宽带业务需求和建网模式的深刻理解,在“2012年中国国际信息通信展览会”上, 华为 围绕业务与网络相匹配为核心,重点关注业务均衡承载、网络协调发展,强调开展精细化网络建设与运营,提出以“One Network Experience”为理念的多网协同解决方案,涵盖网络规划与建设,网络维护优化以及流量协同运营多个维度,力争从夯实单网协同基础到多网协同发展,为运营商打造面向新时代的“用户体验如一、网络架构统一、网络运营合一”的移动宽带网络。让更多用户切实感受到“多网随一,自然智享”的革新性变化,即未来多张网络遵循一张网络般的体验,用户无感知的自然接入,网络随着用户的需求智能提供高品质体验。

    用户体验如一:未来多张网络遵循一张网络般的体验

    华为多网协同解决方案的核心就是解决多网如何精细化协同来承载数据业务,从而保障高品质的用户体验。该方案在实现“用户体验如一”的道路上分为三步走:

    其一,是统一接入业务体验,保障多种网络覆盖下用户体验无差异

    本阶段华为多网协同解决方案力求实现WLAN与蜂窝网络拉齐,形成又一张可以承载高速据业务的网络,与其他网络间可互操作。采用了热点自动发现、自动接入、自动认证,并通过WLAN与蜂窝网统一核心网,实现了统一业务访问、统一策略控制和统一计费,保障用户在WLAN网与蜂窝网中体验无差异,提升用户数据业务体验,让WLAN真正成为蜂窝网络的有效补充。其中,热点发现、可信接入、PCC、TDFi等特性都是本阶段解决的主要问题。让人满意的是,WLAN热点自动提醒和PEAP无感知认证已在电子科大成都学院批量放号,有200名用户登记试用。体验结果显示,体验用户产生的WLAN流量为GPRS流量66倍;用户GPRS日均流量下降10.2%;80%用户对体验提升表示满意。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
    2 1N4001 0.19MB 18144次
    3 DAC1220E 0.95MB 16466次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次