处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI在第13届中国无线技术与应用大会上展示射频方案

NI在第13届中国无线技术与应用大会上展示射频方案
来源:21ic 时间:2012-09-17

21ic讯 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)于2012年9月11日到 12日在北京参加了由中国无线电协会主办,WiFi联盟支持的第13届中国无线技术与应用大会。此会议由著名专家和业内人士参与制定,日程涵盖了无线通信技术的技术、管理和应用多个环节。在本次会议上, NI中国的行业市场部经理付文武先生进行了题为"基于FPGA灵活实现频谱监测与软件无线电系统"的演讲,介绍了NI在频谱监测领域的方案优势与解决方案,包括高达2.8GB/s/方向的实时RF流盘与回放,基于FPGA的128频点高速同步解调系统等。

NI行业市场部经理付文武先生在现场进行演讲

NI为无线通信领域的工程师和科学家提供了丰富的软硬件工具来提高测试效率、加速设计创新。NI的无线通信测试方案,采用以软件为中心的模块化射频仪器构架,契合软件无线电的行业技术趋势。其中与本次大会主要关注的主题和领域非常相关的有以下两个方面:

无线电频谱管理与监测

在无线电频谱管理与监测领域,NI在模块化平台的基础上,依靠业内一流参数指标的微波射频硬件和功能强大的可定制软件,除了可以满足各种常见无线电监测应用的需求之外,还可以通过开放式可编程FPGA与宽带模块化总线技术,实现各种用户自定义功能,如宽带实时信号记录流盘、复杂多信道信号实时解调、非标协议信号分析、自定义信号触发方式与记录等。

Wifi测试

在Wifi领域,NI针对802.11ac等标准开发出行业的测试解决方案,采用NI发布的全球首台射频矢量信号收发仪 (Vector Signal Transceiver,简称VST)来满足的移动通信规范和无线连接标准,提供业界的EVM指标和测试速度。VST在单个PXI模块化仪器中,结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器与用户可编程的FPGA模块,是测试无线和移动标准(如802.11ac和LTE)的理想选择。

VST执行EVM和频谱测试的测试时间

Wifi领域的厂商Qualcomm Atheros将NI矢量信号收发仪应用于其产品的研发和测试,Qualcomm Atheros工程总监Doug Johnson表示, “在我们为客户开发802.11ac解决方案的过程中,NI PXIe-5644R (VST) 为我们带来了自由度和灵活性,并大大提高了我们的测试吞吐量。”

VST产品特性

· 高达6.0GHz的频率范围和80MHz的瞬时射频带宽

· 拥有业界的性能,能够测试的无线通信标准,例如802.11ac和LTE

· 测量速度可达同类解决方案的10倍以上

· 成本和大小仅为传统仪器的一小部分

· 可通过LabVIEW对FPGA进行编程

· 可轻松扩展,能够在单个PXI机箱中支持多输入多输出(MIMO)配置,或进行并行测试

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次