来源:OFweek电子工程网
时间:2012-09-17
事件: 苹果 新产品发布。北京时间2012年9月13日凌晨1点,苹果正式发布了三款新品,包括iPhone 5、iPod Touch、iPod nano 7;同时发布iOS 6正式版,并更新iTunes界面,整合iCloud。iPhone 5从9月21日起在欧美、香港等地发售,9月28日第二批发售,12月将100个国家、240家运营商发售;美国本土16G 合约价199 美元,同时16G的4S合约价降至99美元。苹果股价达到669.79美元,收涨1.39%。
iPhone 5硬件全面升级,性能显著提升。 iPhone5 对消费者的吸引力源于在该款手机在轻薄、快速、便捷方面仍明显超越竞争对手:1、A6处理器性能有巨大飞跃,相比前代CPU性能提高2倍;2、屏幕为4英寸,升级为16:9,326PPI;3、厚度仅为7.6mm,减少18%,重量仅为112克,减少20%;4、全新款降噪耳机听筒感受如同身处试音室,机身麦克风增加到3 个,其中两个为降噪功能;5、后置摄像头尺寸减小25%,运用了全新的ISP,空间降噪以及智能过滤器技术,并提升40%的拍照速度,支持全景拍摄模式。前置摄像头达到HD级,升级支持720p;6、网络下载速度达到21M,提升两倍,wifi 网上高达150M;7、使用nano Sim卡,与此前Micro Sim不兼容;8、后盖为达到“手表”工艺水平的铝制壳。
iTunes更新,iOS 6正式版发布。将在10月更新的iTunes成为亮点:1、效果梦幻;2、整合iCloud,多终端同步播放进度;3、新的mini播放器模式;4、人性化带专辑图的下拉菜单;5、重新整合设计iTunes Store界面。iOS 6将从9月19日开始免费升级,主要特点:1、使用Apple 自己的地图服务,支持GPS 和卫星地图,支持3D实景;2、Safari支持全屏模式、iCloud标签同步;3、支持Facebook照片分享;4、Siri智能化、人性化提升,可打开安装的任意软件;5、Passbook支持优惠券、登机牌等,可在锁屏状态下使用,6、多款内置软件深度集成Siri。
硬件进步符合预期,软件升级加强生态链优势。iPhone 5的硬件配置基本符合此前预期,其中亮点为摄像头功能提升(包括iPod Touch)、新款降噪耳机和手机麦克风用量增加;而从iOS 6发布和iTunes更新可以看到Apple在不断巩固和加强生态链优势,Siri与Facebook和地图的深度融合都体现了这一点;同时此前在3.5英寸屏幕上的应用可直接移植到4 英寸屏幕上,充分考虑了App开发者的利益。
未来Apple可能从依靠硬件赢取高额利润的方式,转变到依靠平台优势来赢得利润。
我们看好新进入 苹果供应体系 及在苹果供应体系中地位提升的A股电子上市公司,主要是水晶光电、歌尔声学、长盈精密、德赛电池、共达电声等。