来源:21ic
时间:2012-09-15
21ic讯 Windows 8早已完成RTM版,而其嵌入式版本也一直都处在紧张开发中,日前,微软发布了嵌入式系统Windows Embedded Standard 8第三个社区预览版(CTP3), OEM 和企业用户可以用来开发Windows 8嵌入式设备。
有了Windows Embedded,开发人员可以使用与开发Windows 8应用程序相同的工具来为特别的设备开发企业级应用,将Windows 8的功能和云计算拓展到智能系统。使用Windows Embedded,零售商可以创建智能数字标牌和智能亭;制造商可以将工作场所的设备连接到IT终端;在医药领域,超声波、X光、MRIs等设备可以直接将病床上的数据发送到医生手中。
Windows Embedded Standard 8 CTP3主要改进:
—对现有工具进行了升级,包括Image Configuration Editor(ICE)、Module Designer(MD)
—全新的Dynamic Dependency Analysis
—新增了更多Device Templates支持
—整体锁定和Branding优化
—模组命名更改
—新增对6种语言的支持
官方下载页面://www.windowsembedded.com/wes8ctp
Windows Embedded Standard 8可以看做是组件化的Windows 8,它包括专为满足特定设备需求而开发的功能,包括:
—先进的设备锁定;
—支持从开机到关机之间的自定义体验和品牌;
—构件化;
—IT专业管理工具;
—OS开发工具。
系统需求:
硬件:
—1GHz 32位或64位处理器;
—1GB系统内存(32位)或2GB(64位);
—7GB可用硬盘空间;
—DVD-ROM;
—USB 2.0端口;
软件:
—Windows 7 SP1系统;
—网络连接。