处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网应用开发不再难 “魔法师”MAGES孵化平台显身手

物联网应用开发不再难 “魔法师”MAGES孵化平台显身手
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-09-12

在刚刚结束的第六届移动互联网大会上,中国移动在行业内率先推出一款名为“MAGES(魔法师)”的 物联网 应用孵化平台,吸引了众多物联网产品开发企业的关注。据悉,“魔法师”系统不仅解决了不同物联网业务的快速开发、部署等问题,而且由于其所具备的统一、开放、标准的开发体系,使得所开发的不同的物联网业务之间具备与生俱来的联系,为今后不同行业之间的“信息聚合”奠定了基础,也为应用前景广阔的物联网“聚合服务”提供了现实条件。

MAGES(魔法师)的全称是M2M Applications Generation and Execution System,中文名称为物联网应用生成与执行系统。它是中国移动推出的面向物联网用户,在实现终端统一接入的前提下,为快速响应市场需求,降低业务开发和部署成本,加速业务开发和部署过程,利用能力开放和应用集成技术,通过图形化业务集成开发环境,提供业务开发、业务运行、业务管理的集成应用系统。

MAGES系统的开发理念在于,将复杂的物联网应用系统有机的分解成若干开放的业务逻辑基本元素和模块,通过元素、模块之间简单的、图形化的逻辑组合,即可快速完成复杂的物联网应用系统的开发和测试,并动态的加载到执行环境中进行实时的部署与调整。MAGES系统内部由四个核心模块构成,分别是:业务开发子系统、业务执行子系统、开发者社区和素材库。业务开发子系统主要负责素材、模板和业务流程的开发及测试。业务执行子系统主要负责业务流程的部署、执行、管理和监控。开发者社区主要负责开发人员管理,素材及应用的发布、审批和管理,需求发布与状态跟踪等。素材库主要实现素材的同步、查询和管理。MAGES的四个子系统有机的结合,共同实现物联网应用的开发和管理。

MAGES打破了传统的、孤立的物联网系统之间由不同底层源代码所形成的信息鸿沟,将物联网应用业务流程的设计与底层功能代码的开发进行科学的分解与组合;同时,充分利用了互联网充足的、开放的开发资源。通过这样一个全新的系统,物联网应用的开发过程就像堆“积木”一样简单,代表不同功能的一段段代码就好似一块块积木,可以根据不同物联网应用的要求随意组合,形成理想的系统解决方案。

此外,MAGES系统在提供物联网应用开发工具和测试手段的同时,还提供了标准化的服务器到物联网终端的通信协议,有利于物联网产业在蜂窝通信网络上的标准统一和互联互通。更重要的是通过MAGES系统开放了若干终端管理功能,充分发挥了中国移动的优势,将普通的无线通信管道变成为智能控制管道,这将大大促进物联网网络的智能化发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次