处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell在IBC 2012上展示完整智能家庭解决方案,以实现永远在线、始终互联的生活方式

Marvell在IBC 2012上展示完整智能家庭解决方案,以实现永远在线、始终互联的生活方式
来源:电子工程网 时间:2012-09-12
美满电子科技( Marvell )今日宣布,在欧洲的广播电视展 IBC 2012 上,Marvell展示了为实现始终在线的多媒体娱乐体验而提供的全套高性能、端到端单芯片系统(SoC)解决方案,这些解决方案提供了身临其境般的娱乐感受。IBC 2012于9月7日至11日在荷兰阿姆斯特丹举办。Marvell在此次展会上重点展示:的谷歌电视机顶盒所采用的Marvell解决方案;与Comigo、ZeroDesktop和EchoStar公司的关键合作;面向电力线通信( PLC )、智能能源、智能打印和无线多媒体内容的参考设计。这些展示意味着Marvell创新的突破,将卓越性能、无处不在的移动性和节能方法完美的融合在了一起。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“随着传统的广播内容越来越多地数字化和交互化,运营商和服务提供商也在不断丰富业务模式,使智能家庭成为关键的枢纽,让用户使用创新性的内容和服务时拥有卓越的体验。我们倍感自豪地采用三种关键技术,构筑了智能家庭愿景:无缝互连、高性能视频交付以及高度可靠和安全的云存储。Marvell在提供一站式体验方面一贯表现出色,我们支持所有主流操作系统和平台。在IBC 2012,我们展示了如何在大屏幕电视机、移动设备和智能家具之间无缝共享及传送实时视频,开创数字生活方式的新时代。”

Marvell ARMADA 1500——助力娱乐设备提供身临其境般的感受
Marvell® ARMADA® 1500高清媒体单芯片系统功能强大、节能、可扩展性超高且非常经济实惠,采用了Marvell性能且与ARM v7-兼容的PJ4B SMP超标量双核CPU。该芯片设计可实现个人电脑级芯片的处理能力,凭借闪存和其他关键技术——超过6,000的Dhrystone MIPS计算马力、FPU v3.0、512KB L2高速缓存和WMMX2来支持网络浏览。通过先进的、手机级的电源管理,该平台能实现令人难以置信的高能效。ARMADA 1500采用了Marvell屡获殊荣的Qdeo®视频处理技术,以提供先进的高清和三维视频功能,包括视频缩放、降噪、逐行扫描、低比特率互联网视频增强以及FRC和色彩/对比度增强。

在IBC 2012上,ARMADA 1500成为多项展示的核心,这些展示包括:谷歌电视机顶盒;EchoStar基于安卓的 IP机顶盒解决方案,和混合式DVB和IP互连的机顶盒解决方案;Comigo基于安卓的软件平台,该平台通过智能电视机提供先进的个人和社交互动体验,以及ZeroDesktop经济实惠的虚拟网络桌面。

Marvell Avastar——永远在线的移动娱乐环境的核心
Marvell的低功耗、高性能Avastar®解决方案结合了当今先进的无线标准和技术,可实现终用户随时随地收看视频的愿望。Marvell的互连解决方案支持WI-FI CERTIFIED Miracast,能通过Wi-Fi网络实现运营商级内容分配,可跨各种移动设备提供高质量、低延迟的视频。

在IBC 2012上,Marvell展示了单芯片无线组合射频产品,并展示利用Miracast标准,如何使消费者通过智能手机、平板电脑和其他移动计算设备直接向大屏幕电视机传送视频、移动游戏和其他移动内容。通过Miracast标准,无需电缆或接入点,就可以从一台设备向另一台设备传送音频和视频内容。在此次展会期间,Marvell还展示了具备波束成形功能的电信级4 × 4多输入多输出(MIMO)解决方案,并展示这款先进的解决方案怎样使运营商可靠地向电视机及家中任何地方的显示器同时提供多路高清(HD)视频流,从而进一步优化消费者的视频和游戏体验。





Marvell在IBC 2012上还展示了智能、快速、强大的互连解决方案

•        电力线通信:Marvell的有线互连技术用来满足消费者对高速、高度可靠的家庭网络日益激增的需求,可实现家庭有线网络的全面统一。现在,凭借Marvell的G.hn有线技术,有线网络可以通过任何有线介质,包括电力线、同轴电缆和电话线/双绞线,以高达1 Gbps的PHY速率向家中更多房间的更多显示屏分配更多内容。如此高的性能使原始设备制造商和原始设计制造商能选择完整的多技术设计方案来开发系统,从而能向消费者提供无缝和富有吸引力的体验。Marvell是家庭网络行业公认的,Marvell的G.hn芯片赢得了2011年电子设计奖(Best Electronic Design Award)和2012年互连家庭奖(Connected Home Award)。Marvell专心致力于实现G.hn芯片厂商之间的互通性,以促进市场增长。在今年1月于美国拉斯维加斯举办的消费电子产品展上,Marvell通过同轴电缆和电力线展示了Marvell的G.hn芯片,这是全球首次全面的G.hn现场演示。今年5月,Marvell又受邀参加了在中国台湾举办、由HomeGrid论坛赞助的首届亚洲G.hn预认证活动,为业界基于G.hn部署家庭有线网络创造了条件。
在本次展会上,Marvell展示了现场运行的G.hn调制解调器系统,其基于Marvell的G.hn参考设计GE-DW360F。一些的亚洲客户已经成功地在几种调制解调器样机中采用了Marvell符合ITU-T要求的G.hn收发器芯片组,以满足对G.hn家庭网络日益增长的需求。

•        智能供电:Marvell的智能能源和智能LED照明平台(Smart Energy and Smart LED Lighting Platforms)用来提供非常经济实惠的、全面集成和端到端的芯片及软件解决方案,以使原始设备制造商能开发出功能丰富的智能设备和智能LED照明解决方案,通过网络控制提高能效,并进一步节省能源。智能能源平台(Smart Energy Platform)提供丰富的Wi-Fi互连功能,使智能设备能无缝地集成到消费者的家庭网络和设备及服务中,诸如智能手机和平板电脑以及更广泛的互联网及云服务。智能LED照明平台(Smart LED Lighting Platform)采用了创新性LED驱动器IC以及低功耗ZigBee网络技术,以提供一个完整的、无线连网的照明控制解决方案。Wi-Fi/ZigBee网关连接照明控制网络和家庭网络,用户能通过智能手机和平板电脑实施控制。Marvell Kinoma®平台也运用在这两个智能平台之中,为其提供丰富的用户界面和新应用。

在此次展会上,Marvell展示了多种不同类型的智能LED灯,这些灯都基于Marvell LED驱动器和智能控制技术,同时也展示了采用Marvell智能供电平台的Wi-Fi温度自动调节器。

•        智能打印:Marvell在打印和无线领域拥有地位,这使Marvell能进一步扩大互连生活方式的涵盖范围,使用户能无缝地打印来自智能设备的一系列内容。在本次展会上,Marvell展示了基于安卓的智能电视打印解决方案的参考设计,该解决方案用来:完成满足打印请求所必需的所有后台任务;在电视机和打印机之间建立无线连接,对所选内容进行格式化,并以高质量打印该内容。该解决方案使消费者能非常容易地选择和打印内容,例如来自其数字电视的照片、网页、文件或视频帧。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次