处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案

智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-12

导读:在数字标牌领域,高清智能化显示和能耗问题一直是行业关注的焦点,随着英特尔专门针对数字标牌行业的开放式可插接规范的推出,智能高清的数字标牌播放系统开始迈向一个新阶段。华北工控推出的BIS-6331就支持了这款极为火热的OPS模块,为数字标牌市场打造了一款智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案,成为低碳环保的数字标牌应用的理想选择。

随着国内商业与消费环境的日益发达,广告需求也越来越大,数字标牌被广泛应用于酒店、超市、银行、楼宇等领域, 显示出其巨大的市场潜力,然而能耗问题也愈发凸显。在当前国家节能减排力度加大的特殊时期,低能耗、高产出逐渐成为企业可持续发展的基本要求,于是数字标牌市场也开始走向低碳环保、高清节能的趋势。随着英特尔专门针对数字标牌行业的开放式可插接规范的推出,智能高清的数字标牌播放系统开始迈向一个新阶段。华北工控BIS-6331就支持了这款极为火热的OPS模块,为数字标牌市场打造了一款智能化、低能耗的多媒体播放系统解决方案,成为低碳环保的数字标牌应用的理想选择。
OPS多媒体播放系统
华北工控OPS多媒体播放系统

BIS-6331是华北工控针对数字标牌行业量身定制的产品,它基于Intel Cedar Trail平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器,具有超强的图形处理能力及应用计算能力。内部主板基于Intel NM10芯片组,支持vPro技术,能够为数据安全提供保护;加上CEC功能的集成,使操控变得更加简单;可抽取式的外部存储,能实现超大数据量的快速替换和升级;支持WiFi、3G的扩展,将使应用变得更加无限。

开放式可插拔规范(OPS)数字标牌播放器英特尔OPS模块的内部组成是一个x86架构的迷你PC,,具有超强的图形处理能力及应用计算能力;可以支持远程管理功能和省电模式,降低系统能耗,实现高效节能运作,大大降低了TCO成本,提高投资回报。

无风扇,超静音

噪音也是创造美好环境的一大威胁因子,传统的数字标牌播放机由于功耗大等原因,在运行工作期间往往会产生比较大的声音,影响周围环境。影响数字标牌播放机运行声音的因素有很多,产品的功耗、架构、抗震性、风扇设计等都是主要动因。无风扇设计也是华北工控这款BIS-6331多媒体广告播放机的一大特色,这种独特的无风扇设计,超静音,实现了安静的工作环境,也带来了较小的功耗、发热量小,除此之外其良好的抗震性也有效减弱了产品运行产生的震动噪音,能够理想地应用于各种无噪音的多媒体播放环境中。

OPS模块设计,结构紧凑,不占空间

英特尔独特的OPS模块拥有一个标准的外形尺寸,只需要插入标准化的数字标牌显示器,即可实现工作,华北工控的多媒体播放系统采用的OPS主板OPS-4930,尺寸仅为115mm×165mm,使得该播放系统结构紧凑,不受各种应用环境的空间限制。

硬盘外部可抽取

BIS-6331独特的可抽取式外部存储,可以帮助系统实现超大数据量的快速替换和升级。

华北工控的OPS多媒体播放机解决方案BIS-6331兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的各种优势,标准的OPS 模块设计,能将计算机平台与大屏显示进行有机地连接,应用起来更加简单便捷,强大硬件处理能力可以保障智能数字标牌各种交互内容的完美呈现,帮助实现在零售业互动终端、交互式LED大屏、智能广告机、智能交互电话亭等数字标牌领域的创新应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次