处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI再生能源—太阳能光伏发电解决方案

ADI再生能源—太阳能光伏发电解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-12

【导读】目前,太阳能光伏发电正面临着在相对恶劣的环境中工作, 电源 转换效率,器件功耗,所产生的谐波应低于监管水平等挑战。ADI再生能源—太阳能光伏发电解决方案通过高精度 转换器 和放大器,实现电流和电压的精密测量; 为电力网络提供稳定可靠的技术;混合信号转换和处理简化设计,缩短产品面市时间……

ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。

主要挑战和系统考虑
• 更高的可靠性和更低的装配/制造成本
• 相对恶劣的环境,温度达+125°C
• 电源转换效率至关重要,器件功耗应尽可能低
• 所产生的谐波应低于监管水平
• 注入电网的直流电流应保持较低水平

ADI的优势

• ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块
• 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器
• 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量
• 为电力网络提供稳定、可靠的高性能信号处理技术
• 混合信号转换和处理简化设计并缩短产品面市时间

太阳能光伏发电应用分类
• 离网太阳能光伏发电系统
• 并网太阳能光伏发电系统
• 高功率太阳能光伏发电(>100 kW)
• 中等功率太阳能光伏发电(1 kW至10 kW)
• 微逆变器(200 W至300 W)

典型的单板太阳能光伏发电系统信号链

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次