处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中国的无晶圆厂商:芯原微电子创设计代工业务模型

中国的无晶圆厂商:芯原微电子创设计代工业务模型
来源:EEWORLD 时间:2012-09-11

如果,你觉得中国到处都是那种以相互模仿的商业模式经营的芯片公司,制造着只靠模仿而没有创新意义的产品,那你就错了。 芯原微电子 就是这么一家打破这种陈词滥调的公司,它为中国科技公司定义了很多新的观念。

由业内知名的高管戴伟民领导的这家公司,目前正在向全球的潜在客户传达一个“design lite”战略的概念。正如晶圆代工业务模型解放了很多IC厂商一样,戴伟民提出了一种叫做“design foundry”----设计代工的业务模型。这种业务模式旨在将那些芯片供应商解放出来,使得他们不必为了客户的SoC的每一个元器件做设计而抓狂。

虽然这样一个新型概念的芯片公司----集成电路设计代工公司开始时不会与那些传统的芯片厂商相处得太融洽,但这样一个新型业务模式却也未必只是产业转型过渡的产物。

事实上,芯原微电子为昂贵的 SoC定制 业务的消费者提供了一记解毒良药。定制SoC业务本身就具有高风险、低利润率等特点,使得像瑞萨那样的公司在这一业务领域走投无路,捉襟见肘。瑞萨没有选择,只好放弃音视频/多媒体领域的SoC业务。而提到来自台湾和韩国的巨大压力,戴伟民表示:“是时候让日本与中国公司合作了。”

芯原的设计代工模式多少与eSilicon和OpenSilicon类似,都是快速成长的“IC设计代工”供货商,但芯原更拥有一大批年轻有天赋的中国工程师来充实这个商业模式。在一次采访中,戴伟民强调,芯原已经成为“广泛的IC设计代工厂”。

拥有美国和中国两大基地,芯原的员工总人数达到380人,其中250人在宽敞的、充满阳光的上海办公室工作。

戴伟民生在上海,后来举家移民加拿大。他的妹妹戴伟立是Marvell的联合创始人,弟弟戴伟进则是Vivante(图芯)公司的总裁兼CEO。图芯技术有限公司是嵌入式图形处理器(GPU)设计领域中的技术先行者。

Top China杂志以戴伟立作为封面人物,标题为“中华英才”

从左到右依次为戴伟进、戴伟立、戴伟民

培养人才

戴伟民也是加州大学胜鲁克斯分校的计算机工程系教授,所以培养年轻的工程师就也是其本职工作之一。“中国的工程师也许很青涩,但是只要有好的设计流程和工具,他们的精力与激情就足以弥补其经验的不足。”

380名芯原的员工中,有250人在上海

60%以上的芯原中国工程师都拥有理科类的硕士及其以上的学位。平均工作经验达7年之久。为了保持这个工作团队血液的多样性,戴伟民表示,“只有不到20%的大陆员工是上海本地的。”

休息室

芯原的客户也是多样性的,从硅谷、亚洲和欧洲的顶级芯片公司到全球各地的系统OEM厂商。其著名的设计有:Microsoft Kinect的3-D视频传感装置、MEMS 3轴重力加速传感器(博世传感器公司)、触屏SoC(台湾的一家供应商)、以太网交换解决方案(中国客户)和一个应用处理SoC(为一家美国的无晶圆Tier1厂商做的设计)。

戴伟民强调,芯原既不是一个“IP厂商”也不是一个“只有劳动雇佣”的公司,他为了芯原能够提供“交钥匙型的定制解决方案服务”而感到自豪。“新一代的无晶圆公司需要设计外包。”戴伟民强调。典型的例子就是微软的Kinect。微软预定的销售额目标是500万个,但是60天就售出了800万个。

力量源泉

芯原的成长力量潜伏在它的代工厂中(芯原与中芯国际、IBM、Grace Semiconductor、台积电和Globalfoundries合作),在它的快速设计工作中(平均每周就会有一颗芯片流片,每个月就会推出一款新品);更在于其交钥匙型的定制服务解决方案中。

同时,芯原也提供一套基于SoC/SiP平台的IP组合。

自从其在2006年收购了巨积半导体的ZSP部门后,芯原便有能力提供带有嵌入式DSP核的单核HD音频解决方案和一套认证的HD音频软件解决方案。戴伟民表示,50%以上的独立蓝光播放器是基于ZSP的。

戴伟民很清楚中国和硅谷的区别,他也正试图建立一家取这两个世界之所长的公司。所以,芯原微电子既不是一家典型的中国无晶圆厂,也不是一家美国公司,而是一家以其灵活的交钥匙型解决方案而伸缩自如的新型业务模式的公司。与他妹妹的公司相比,戴伟民笑道:“显然,这不是像Marvell那样大的鱼缸,但是我们却也用不着喂鱼。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次