来源:21ic
时间:2012-09-11
21ic讯 对于骨灰级的DIY发烧友来说,武装到好的终极硬件装备始终是他们不懈的追求。和CPU、主机板、显示卡一样,内存的地位同样十分重要,因为它的品质、主频、稳定性直接关系到整体系统的性能。那么,如何挑选这样一套好的内存?的内存及存储品牌Crucial 英睿达旗下的高性能内存 Ballistix铂胜系列 ,应该会给你十足的信心。
Ballistix 铂胜共有三个系列:Sport 运动系列,Tactical 智能系列以及Elite 精英系列,它们全面覆盖了高性能产品的所有细分市场,为发烧友提供了一揽子的内存解决方案。不管你有何种要求,都能在这三个系列的产品中找到自己所需。
Crucial Ballistix 铂胜系列高性能内存
我们先来看一下Elite 精英系列的非凡功力。这款Ballistix Elite DDR3-1333MHz 4GB(2GB*2)内存套装产品,CL值:9,9,9,27,的超频性能和优秀的内存颗粒,使得其轻轻松松就超频到了DDR3-2133,CL值:10,11,10,30,性能上更是远远甩开了原始频率。更绝的是,这还是在保持了原始电压1.5V的前提下,这也证明了Ballistix Elite 铂胜精英系列无与伦比的超强耐压性。加上其采用优质的挤制铝设计的先进机械散热器,也为超频创造了优异条件。
XMP状态: DDR3 1866 CL:9,9,9,27
工作状态:DDR3 2133 CL:10,11,10,30
作为旗舰级产品,Elite 精英系列还集成了热 传感器 ,而的MOD 工具能实时监测温度,并可阅读SPD参数信息、设置温度报警以及查看显示器温度,还能创建记录文件,确保内存的运行时刻保持在状态。
Ballistix Tactical 铂胜智能系列可能会更受到个性玩家或者机箱改装玩家的青睐。该系列同样具备优良的高性能、稳定性和兼容性,同样适合有高要求的游戏玩家。我们的权威评测数据也证明了这一点,一款DDR3-1600MHz (2GB*2)内存套装即可轻松超频至DDR3-1866MHz,超频至DDR3-2133MHz的几率也很高。
个性化的LED灯则是Ballistix Tactical Tracer 铂胜智能探索者系列的重要标志。它的LED灯不是单纯的点缀作用,而是有规律和节奏的进行闪烁,当系统处在相对空闲状态时,LED灯的频闪幅度就较慢,并以一种有规律的样式进行闪烁,而当系统处于负载环境下时便会快速闪动,就像跳舞一样很有独到的魅力。
个性化LED灯效果之一:炫酷的红绿频闪效果
和前两个重量级选手相比,Ballistix Sport 铂胜运动系列无疑是对品质有较高要求又同时追求高性价比的普通游戏爱好者的爱。这些内存模组同样配置了优良的散热片,在产品品类上也十分全面,涵盖了DDR2和DDR3几乎所有的主流规格,采用标准时序和电压,提供程度的稳定性和兼容性。
Crucial 英睿达已授权著名渠道商深圳市怡亚通供应链股份有限公司,北京神州数码有限公司,及世平兴业股份有限公司作为代理商,共同开展中国市场的营销推广。中国消费者目前可以在京东网和新蛋上购买Crucial Ballistix 铂胜内存系列产品。