来源:中国电子网
时间:2012-09-10
DxOMark网站公布索尼RX100 传感器 测试结果。RX100终共获得66分,位居DxO实验室测试排行榜第54位,轻松超越同样使用CX格式传感器的尼康1系列相机(尚未包含J2数据)。
其中,RX100的的颜色深度达到22.6bit,在目前的便携相机中暂时只有富士X100(22.9bit)能够超越。而在动态范围方面,RX100达到了12.4EV,这一结果甚至超过一些像尼康D700、D3、佳能5D2一样的全画幅相机。但RX100弱感光度仅为ISO 390,与佳能G1 X(弱感光度:ISO 644)比较仍存在差距。
DxO实验室后对RX100传感器进行了总结:
RX100传感器的的优点:
在专业便携式数码相机中拥有的颜色深度
在专业便携式数码相机中拥有的动态范围
比2011年推出的尼康1系列相机有明显了进步
在相同尺寸传感器上,比尼康1系列相机多800万像素