处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Equifax将向美国医护人员提供金雅拓的安全解决方案

Equifax将向美国医护人员提供金雅拓的安全解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-07

金雅拓公司(Gemalto)日前宣布,该公司将向身份管理领域的 Equifax 提供多因素认证一次性密码(OTP)令牌。这些基于开放式认证(OATH)的安全装置是金雅拓Protiva Medsecure解决方案的组成部分,将被整合到Equifax的Anakam Identity Services中。该金雅拓解决方案将扩充Equifax现有的产品范围,新增一个综合而安全的平台,能够在符合各种合规与安全要求(如金融服务、政府解决方案和医疗)的情况下灵活对用户身份进行认证,同时还能确保对信息严格保密。

HEALTHeLINK将率先采用该系统。HEALTHeLINK是纽约州西部八个郡县地区(包括布法罗和尼亚加拉河瀑布)医护人员间的一个协作组织,旨在以电子方式安全共享医疗和临床信息。金雅拓Protiva Medsecure是一种强有力的认证解决方案,尤其适用于用户无法通过文本消息或交互式语音应答收到一次性密码的情况。医生在医院里经常遇到网络覆盖问题,因此无法利用移动设备。

HEALTHeLINK执行董事Dan Porreca表示:“该解决方案让医生能够安全地访问电子病历,即便是在医院或临床政策禁止使用手机发送文本消息或移动应用的地方。多年来,我们一直使用认证技术顺利开展工作,新增的这种解决方案能够更好地满足我们安全访问病历的需求,并让我们能够灵活地应对安全问题。”

Equifax业务开发部副总裁Garry Capers说:“Equifax Anakam Identity Services为HEALTHeLINK提供了一个综合而安全的平台,让医生和其他医护人员能够在线访问电子病历。通过添加金雅拓的身份管理专长,我们现有的产品组合得以巩固,并能帮助HEALTHeLINK符合医疗IT领域适用的联邦与州安全标准。”

金雅拓北美在线认证副总裁Tom Flynn表示:“通过采用多因素认证方案,HEALTHeLINK就能更好地保护病历的安全与隐私。金雅拓通用的认证解决方案轻松完善了Equifax灵活的风险身份管理平台。该解决方案还让Equifax能够随着客户需求的演进不断扩大其认证实践。”



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次