处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光宝科技在选用了2.4-GHz WirelessUSB?-NL 解决方案

光宝科技在选用了2.4-GHz WirelessUSB?-NL 解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-07


2012 年 9 月 6 日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布台湾业界的 PC 外设和元件制造商 光宝科技 公司在其新一代无线键鼠套装中选用了赛普拉斯的 2.4GHz WirelessUSB™-NL 片上射频系统。WirelessUSB-NL 的功耗极低,用两节五号电池就能给鼠标和键盘持续供电达 3 年之久。WirelessUSB-NL 的长距离连接特性则能让无线键鼠套装支持长达 30 米的操作距离。此外,光宝科技还将在其 USB dongle和鼠标/键盘中分别采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V低压微控制器。

WirelessUSB-NL 具有 -87dBm 的接收灵敏度,可支持较长连接距离操作。该器件的工作电流和待机电流都非常低(不足 1 uA),闭环射频架构能限度地减少信号频率偏移,从而可实现稳健可靠的射频性能。WirelessUSB-NL 器件与赛普拉斯 WirelessUSB 系列一样,即便在 WiFi、蓝牙、无绳电话和微波等常见 2.4GHz 信号源的干扰下也能实现出色的性能。

赛普拉斯数据通信业务部全球市场营销高级总监 JayantSomani 指出:“我们非常高兴看到光宝科技突破性键鼠套装的推出。光宝科技通过采用赛普拉斯的 Wireless USB 实现了业界的电池使用寿命,支持长距离操作和出色的抗噪性,从而打造了全新的性能标杆。”

光宝科技人机输入解决方案事业部无线技术设计经理 Jerry Lee 指出:“赛普拉斯推出了高性能整体解决方案,实现了业界的 RF 抗噪性。此外,赛普拉斯还提供了出色的技术支持、配套的 enCoRe 微控制器和出色的参考设计等。”

WirelessUSB-NL 配套提供了赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V 低压高集成微控制器,确保制造商能够获得统一的器件供应和技术支持。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次